主题中讨论的其他器件:DLPC2607、 DLPA1000、 DLPC3479、 DLPC3470、 DLPC3478
您好!
客户希望将定制(恒定)光源与 DLPDLCR2000EVM 配合使用。 DLPC2607在 DMD 上显示图像需要进行哪些必要的修改(软件)。 我已经尝试过许多配置和前端复位、但没有成功。
目前我已经尝试过:
屏蔽通过 SPI 到达 DLPA1000的 INTz (寄存器0xD0和0xD2)
设置 LED 和前端复位中的0电流
我的下一步是查看 DLPC2607闪存的初始化步骤、但我担心如果发生错误、EVM 可能会变得不可用。
谢谢、
Christophe