This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:卸下 LED

Guru**** 1167230 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607, DLPDLCR2000EVM, DLPA1000, DLPC3479, DLPC3470, DLPC3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/993552/dlpdlcr2000evm-removing-led

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC2607DLPA1000DLPC3479DLPC3470DLPC3478

您好!

客户希望将定制(恒定)光源与 DLPDLCR2000EVM 配合使用。 DLPC2607在 DMD 上显示图像需要进行哪些必要的修改(软件)。 我已经尝试过许多配置和前端复位、但没有成功。   

目前我已经尝试过:

屏蔽通过 SPI 到达 DLPA1000的 INTz (寄存器0xD0和0xD2)

设置 LED 和前端复位中的0电流

我的下一步是查看 DLPC2607闪存的初始化步骤、但我担心如果发生错误、EVM 可能会变得不可用。

谢谢、

Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christophe、

    您可能需要在此处查看此旧主题中的讨论:

    https://e2e.ti.com/support/dlp/f/dlp-products-forum/865853/dlpdlcr2000evm-no-image-seen-with-laser-instead-of-led

    由于此芯片组(DLPC2607)专为显示应用而设计、因此您可能会遇到使用外部(恒定)光源照亮 DMD 的问题。 在这种操作中、您将更幸运地以单色模式运行光控制芯片组。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我可以确认在连接 LED 时设置工作正常。 这里的问题是电源。 需要断开 LED (启动时的浪涌)。

    也许您可以引导我将闪存中的 LED 电流硬编码为接近0、这样我们就可以避免启动时的浪涌(在我们手动关闭 LED 时)。

    谢谢、

    Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christophe、

    遗憾的是、DLPC2607芯片组不支持您描述的内容。

    您最接近这一点的是固件选择器工具上提供的仅红色 LED 固件、适用于我们的某些光控制芯片组。 如果固件版本中没有任何指示灯、则无法运行系统。 您仍需要至少一个 LED 负载来引导系统。

    https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/ 

    DLPC3470、DLPC3478和 DLPC3479 (我们的三个光控制芯片组)上提供了该固件版本。

    但愿这对您有所帮助。
    此致、

    Philippe Dollo