主题中讨论的其他器件:DLPLCR70EVM
您好!
我计划首先使用 TI 软件开始测试器件(D4100套件)、但是、我似乎找不到网站上手册中提到的文件(D4100Explorer-2.0-windows-installer.exe)。 是否有人知道我可以在哪里找到它、或者我是否应该只下载其中一个 GUI 文件? 此外、由于我有 DLPLCR70EVM、我应该下载哪个 GUI 文件? 非常感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我计划首先使用 TI 软件开始测试器件(D4100套件)、但是、我似乎找不到网站上手册中提到的文件(D4100Explorer-2.0-windows-installer.exe)。 是否有人知道我可以在哪里找到它、或者我是否应该只下载其中一个 GUI 文件? 此外、由于我有 DLPLCR70EVM、我应该下载哪个 GUI 文件? 非常感谢您的帮助!
您好 Ke、
欢迎来到 TI E2E 论坛的 DLP 部分。
您可以在此页面上找到 GUI:
https://www.ti.com/tool/DLPLCRC410EVM#order-start-development --这是名单上的第四项
Fizix
您好 Ke、
请告诉我您正在运行的 Win 10版本。
您也可以尝试手动注册 DDC4100.ocx。
您将需要找到 ocx 文件。 在 Win 10 64位系统中,它应该位于%systemroot%\Windows\SysWOW64中
尝试在 ocx 文件所在目录的命令窗口中与 admin 一起运行命令。
命令应为:
%systemroot%\SysWOW64\regsvr32
Fizix
您好 Ke、
如果在命令之后不提供模块(dll 或 ocx)文件名,通常会得到这种结果。
例如、在我的系统上、从提升的命令窗口可以看到命令行
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\DDC4100.ocx
在命令窗口中,您可以尝试更改为 Windows\SysWOW64目录[即 CD C:\Windows\SysWOW64\]
然后、假设 DDC4100.ocx 文件(及其匹配的*。tlb 文件)位于 SysWOW64目录中、则命令将为:
regsvr32 DDC4100.ocx
如果不起作用、我不确定除了完全卸载软件、重新引导和尝试重新安装以外、还应尝试什么。
Fizix
GUI 实际工作正常、我们就是这样工作的:
1.从 TI 网站下载两个版本的 GUI;
2.首先打开旧的文件,并按照手册所述运行其.exe;
3.打开新的 GUI 文件夹,打开 DDC4100.exe 文件,打开 GUI;
4.如果 DMD 未自动连接,请打开设备管理器,并在"其它设备"下找到 DMD;
5.双击设备,让 Windows 自动搜索并下载驱动程序,然后连接 DMD。
请纠正我们的任何错误、如果有任何意见和建议、我们将不胜感激!