This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:在哪里可以找到手册中提到的 D4100Explorer-2.0-windows-installer.exe 文件?

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR70EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1012851/dlplcrc410evm-where-can-i-find-the-d4100explorer-2-0-windows-installer-exe-file-mentioned-in-the-manual

器件型号:DLPLCRC410EVM
主题中讨论的其他器件:DLPLCR70EVM

您好!

我计划首先使用 TI 软件开始测试器件(D4100套件)、但是、我似乎找不到网站上手册中提到的文件(D4100Explorer-2.0-windows-installer.exe)。 是否有人知道我可以在哪里找到它、或者我是否应该只下载其中一个 GUI 文件? 此外、由于我有 DLPLCR70EVM、我应该下载哪个 GUI 文件? 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    欢迎来到 TI E2E 论坛的 DLP 部分。

    您可以在此页面上找到 GUI:

    https://www.ti.com/tool/DLPLCRC410EVM#order-start-development --这是名单上的第四项

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已经尝试下载此文件、但是、当我尝试运行 DDC4100.exe 文件时、始终会显示此错误。 我已与在线聊天支持团队核实、他们的结尾也有相同的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    您运行的是哪个版本的 Windows?  请打开命令提示符并键入"winver"。

    请从 Microsoft 下载最新的 Vcredist.  不是64位版本、而是32或 x86版本。  版本需要与您尝试运行的程序相匹配。

    安装并重新引导后、请尝试重新运行安装程序。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我下载了最新的 Vcredist. x86版本,重新引导并重新运行安装程序,但它仍然报告了相同的错误。 您还会建议其他解决方案吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    请告诉我您正在运行的 Win 10版本。

    您也可以尝试手动注册 DDC4100.ocx。

    • 64位版本是%systemroot%\System32\regsvr32.exe。
    • 32位版本是%systemroot%\SysWOW64\regsvr32.exe。

    您将需要找到 ocx 文件。  在 Win 10 64位系统中,它应该位于%systemroot%\Windows\SysWOW64中

    尝试在 ocx 文件所在目录的命令窗口中与 admin 一起运行命令。

    命令应为:

    %systemroot%\SysWOW64\regsvr32

    Fizix 





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我运行的是2004版本的 win10。

    对于手动注册.ocx 文件、我们一直运行到以下错误中、重新启动和重新下载无法解决问题。 您对我们应该做什么有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    如果在命令之后不提供模块(dll 或 ocx)文件名,通常会得到这种结果。

    例如、在我的系统上、从提升的命令窗口可以看到命令行  

    C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\DDC4100.ocx

    在命令窗口中,您可以尝试更改为 Windows\SysWOW64目录[即 CD C:\Windows\SysWOW64\]

    然后、假设 DDC4100.ocx 文件(及其匹配的*。tlb 文件)位于 SysWOW64目录中、则命令将为:

    regsvr32 DDC4100.ocx

    如果不起作用、我不确定除了完全卸载软件、重新引导和尝试重新安装以外、还应尝试什么。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    再次感谢您的友好帮助、我们很抱歉、我们不断提出更多问题。
    事实上、在安装旧版本 GUI 并运行手册中提到的.exe 文件后、我们的初始错误消失了、现在我们可以打开 GUI。 但是、GUI 似乎无法识别该器件、并且驱动程序报告以下错误、您对我们应该做什么有什么建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 实际工作正常、我们就是这样工作的:

    1.从 TI 网站下载两个版本的 GUI;

    2.首先打开旧的文件,并按照手册所述运行其.exe;

    3.打开新的 GUI 文件夹,打开 DDC4100.exe 文件,打开 GUI;

    4.如果 DMD 未自动连接,请打开设备管理器,并在"其它设备"下找到 DMD;

    5.双击设备,让 Windows 自动搜索并下载驱动程序,然后连接 DMD。

    请纠正我们的任何错误、如果有任何意见和建议、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    虽然我不知道它为什么起作用,但很难用成功来争辩。   

    我们也很抱歉您遇到的问题。

    FIzix