This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP660TE-SW:DLP660TE-9.0、支持 XPR 激励器功能

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1009783/dlp660te-sw-dlp660te-9-0-support-for-xpr-actuator-function

器件型号:DLP660TE-SW
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR660TEVMDLPLCRDC4422EVMDLP660TEDLPC4422

您好、 TI ENGINE,

使用 DLPDLCR660TEVM 和 DLPLCRDC4422EVM 开发板时、我们在使用过程中遇到了一些问题。

使用环境

硬件:DLPDLCR660TEVM、DLPLCRDC4422EVM 和 USB 电缆

软件: DLPC4422 GUI 1.0、 DLP660TE_Chipset_Firmware_v9.0 (DLP660TE_Chipset_FPGA.RPD 和 Flash_Dual_DLPC4422_DLP660TE_LED.img)  

添加新功能

我们希望将 XPR 功能添加到现有条件。  EVM 板是否受支持?

如果支持

1 TI 推荐哪家制造商的 XPR 激励器?

2添加 XPR 功能后、现有 img 文件是否支持它? 如果没有,我们应该做什么?

3 TI 能否提供项目文件并让我们自行生成 img 文件。

我们期待你的答复,谢谢。

Silas Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WenGANG Gao、

    您的帖子上的信息未在我的浏览器中显示。  

    您是否能够为您的问题提供更多信息?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt ,

    使用 DLPDLCR660TEVM 和 DLPLCRDC4422EVM 开发板时、我们希望添加 XPR 功能。

    使用环境

    硬件:DLPDLCR660TEVM、DLPLCRDC4422EVM 和 USB 电缆

    软件: DLPC4422 GUI 1.0、 DLP660TE_Chipset_Firmware_v9.0 (DLP660TE_Chipset_FPGA.RPD 和 Flash_Dual_DLPC4422_DLP660TE_LED.img)  

    目前的情况

    1当前系统是否支持 XPR? 如果支持、我们应该使用哪个 XPR 产品?

    2我们目前正在 TI 网站上使用 img 文件。 没有'project files'。 我们能否为 DLP Composer 提供相关的"项目文件" ?

    期待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silas、

    是的、此硬件和软件应支持 XPR。 让我在这里与团队联系、并回复一份支持计划。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt,

        感谢你的答复。  

        我期待您的支持计划。 你什么时候能给它? 我们准备制定任何后续工作。

        谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silas、

    正如 Matt 提到的、此硬件可以支持 XPR。 但是、TI.com 上提供的硬件和软件组合旨在让客户熟悉使用某些可用控制命令的芯片组解决方案、同时体验 DMD 上的图像显示方式。 如果您正在考虑使用任何兼容的 DMD 开发基于 DLPC4422的完整投影仪、请随时向我发送朋友请求、以便我们可以讨论离线的最佳方法。

    谢谢、

    Mike