主题中讨论的其他器件: DLP9500UV、 DLP7000UV、 DLP4500、 DLP9000、 DLP7000、 DLP6500FLQ、 DLPC900、 DLPC910
您好!
我想知道 DLI-3P-DLI41XX 和 DLPLCRXX00EVM (4500、6500、9000)之间的差异。 哪一个具有更好的分辨率和速度? 它们是否都适用于488nm、405nm 和589nm 激光? 2系列产品的价格是多少? 谢谢。
最棒的
查尔斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道 DLI-3P-DLI41XX 和 DLPLCRXX00EVM (4500、6500、9000)之间的差异。 哪一个具有更好的分辨率和速度? 它们是否都适用于488nm、405nm 和589nm 激光? 2系列产品的价格是多少? 谢谢。
最棒的
查尔斯
您好、Charles、
您列出的评估模块之间存在一些差异。 最佳选择取决于您对应用的要求。
这些套件中没有名称中的"UV"短语的 DMD 均支持488nm 和589nm 波长。 DLI 套件可连接到我们的 DLP7000UV 和 DLP9500UV DMD、这些 DMD 的额定电压为363-420nm。 DLP4500和 DLP6500BFYE 支持420-700Nm 的可见窗口。 DLP4500还提供红外版本。
我们具有可见窗口的 A 型封装器件的规格为400-700Nm。
这些套件的性能取决于组件、固件和软件。 通常、与基于 FPGA 的控制器耦合的较大器件具有较高的图形速率。 为了实现分辨率、DLP9000具有4M+像素、DLP7000具有~800K 像素。 其他 DMD 将处于该范围内。
我们有各种组件和 EVM 的比较表:
https://www.ti.com/dlp-chip/advanced-light-control/products.html
对于 EVM、您可以转到"Applications"选项卡、向下滚动、然后他们单击每个应用的产品和开发(机器视觉、3D 打印等)。
https://www.ti.com/dlp-chip/advanced-light-control/applications.html
价格应在我们的 TI.com 网站上更新。
请告诉我们您可能还有哪些其他问题。
谢谢、
Matt
您好、Charles、
DLP6500FLQ 具有203个引脚、DLP9000FLS 具有355个引脚。 LGA 表示基板栅格阵列。
6500 的阵列和外形尺寸更小、具有2M+像素、而9000器件的外形尺寸更大、拥有4M+像素。 与6500相比、9000的图形速率和分辨率更快、是更大尺寸和成本的折衷方案。 需要使用额外的焊盘来访问所有像素、当我们到达该焊盘时、我们设计了该器件、以便能够处理更多数据通道并保持阵列的加载时间较短。
总之、引脚数量在确定帧数据从控制器进入 DMD 的速度方面起着重要作用。
对于同类比较、预存储图形每秒可能的千兆位数为:
带 DLPC900的 DLP6500:19.7
带 DLPC910的 DLP6500:24
带 DLPC900 (x2)的 DLP9000:38.
带 DLPC910的 DLPC9000X:61.
希望这对您有所帮助。
此致、
Matt