This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两个系列之间的差异

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLI-3P-DLI41XX, DLP9500UV, DLP7000UV, DLP4500, DLP9000, DLP7000, DLP6500FLQ, DLPC900, DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1007033/differences-between-2-series

器件型号:DLI-3P-DLI41XX
主题中讨论的其他器件: DLP9500UVDLP7000UVDLP4500DLP9000DLP7000DLP6500FLQDLPC900DLPC910

您好!

我想知道 DLI-3P-DLI41XX 和 DLPLCRXX00EVM (4500、6500、9000)之间的差异。 哪一个具有更好的分辨率和速度? 它们是否都适用于488nm、405nm 和589nm 激光? 2系列产品的价格是多少? 谢谢。

最棒的

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您列出的评估模块之间存在一些差异。 最佳选择取决于您对应用的要求。  

    这些套件中没有名称中的"UV"短语的 DMD 均支持488nm 和589nm 波长。 DLI 套件可连接到我们的 DLP7000UV 和 DLP9500UV DMD、这些 DMD 的额定电压为363-420nm。 DLP4500和 DLP6500BFYE 支持420-700Nm 的可见窗口。 DLP4500还提供红外版本。

    我们具有可见窗口的 A 型封装器件的规格为400-700Nm。

    这些套件的性能取决于组件、固件和软件。 通常、与基于 FPGA 的控制器耦合的较大器件具有较高的图形速率。 为了实现分辨率、DLP9000具有4M+像素、DLP7000具有~800K 像素。 其他 DMD 将处于该范围内。  

    我们有各种组件和 EVM 的比较表:

    https://www.ti.com/dlp-chip/advanced-light-control/products.html

    对于 EVM、您可以转到"Applications"选项卡、向下滚动、然后他们单击每个应用的产品和开发(机器视觉、3D 打印等)。

    https://www.ti.com/dlp-chip/advanced-light-control/applications.html

    价格应在我们的 TI.com 网站上更新。

    请告诉我们您可能还有哪些其他问题。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您提供的有用信息! 请告诉我封装组"CLGA | 203"和"CLGA | 355"之间的区别吗? 这将产生什么影响?

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    DLP6500FLQ 具有203个引脚、DLP9000FLS 具有355个引脚。 LGA 表示基板栅格阵列。  

    6500 的阵列和外形尺寸更小、具有2M+像素、而9000器件的外形尺寸更大、拥有4M+像素。 与6500相比、9000的图形速率和分辨率更快、是更大尺寸和成本的折衷方案。 需要使用额外的焊盘来访问所有像素、当我们到达该焊盘时、我们设计了该器件、以便能够处理更多数据通道并保持阵列的加载时间较短。

    总之、引脚数量在确定帧数据从控制器进入 DMD 的速度方面起着重要作用。

    对于同类比较、预存储图形每秒可能的千兆位数为:

    带 DLPC900的 DLP6500:19.7

    带 DLPC910的 DLP6500:24

    带 DLPC900 (x2)的 DLP9000:38.

    带 DLPC910的 DLPC9000X:61.

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Matt