主题中讨论的其他器件: DLPDLCR2000EVM、 TIDA-01473
您好!
我希望使用 DLP 技术设计和构建头戴式显示器。 为了使系统可行、我需要使用波导、而不是汇流器屏幕、我想知道 DLPDLCR230NPEVM 评估模块是否适合这种情况?
此外、 该产品的硬件尺寸是否小于英寸或毫米?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我希望使用 DLP 技术设计和构建头戴式显示器。 为了使系统可行、我需要使用波导、而不是汇流器屏幕、我想知道 DLPDLCR230NPEVM 评估模块是否适合这种情况?
此外、 该产品的硬件尺寸是否小于英寸或毫米?
谢谢!
Akshay、
DLP 技术当然能够满足此应用的需求。 要使用我们的 EVM 实现近眼显示功能、您需要首先移除投影透镜、然后添加自己的准直透镜、这种透镜应该是一种可获得良好性能的整体设计。
我建议与我们的光学模块制造商联系、因为这是他们的问题。 可在 www.ti.com/.../optical-module.html 上找到一个列表
遗憾的是 、我们没有 支持此 DMD 的光学模块制造商。 给您带来的不便、我深表歉意
此致、
Arthur Brown
尊敬的 Arthur:
感谢您的快速响应、非常有帮助!
经过进一步研究、我决定选择 DLPDLCR2000EVM、因为它具有更低的功耗、更适合我的应用。 有关准直透镜设计、我将从您提供的列表中联系光学模块的相关 OEM。
我将 TIDA-01473参考设计用于此所选 EVM。 在其技术文档下、我似乎找不到该设计的 CAD 模型? 它有一个文件夹、但当我下载它时、它中没有 CAD 文件。 如果我能做到这一点、会非常有帮助。
最后一个问题是,您是否有任何推荐的波导制造商可与我联系?
提前感谢!
Akshay
Akshay、
我建议您先联系扬明光学公司、因为他们目前提供光学引擎。 除此之外、我们推荐的制造商列表仅限于先前链接的列表。
在 TIDA-01473参考设计中、有一个 Allegro 返修文件 、该文件应为 EVM 的 PCB CAD 文件。 您是否已打开此文件?它是否不是您需要的文件?
请给我一两天时间与我们的硬件团队交流、看看我们是否有其他适用于此 EVM 的 CAD 文件。
此致、
Arthur Brown
您好、Akshay、
此 EVM 的光学模块由 Young Optics 提供 、因此建议与他们联系以获取 CAD 文件。 我们目前无法提供这些文件。 他们的电子邮件联系方式如下: young_optics@list.ti.com。
谢谢、
Chris