This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:与波导兼容、适用于头戴式显示器应用

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM, DLPDLCR2000EVM, TIDA-01473
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/999689/dlpdlcr230npevm-compatibility-with-waveguide-for-head-mounted-display-application

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件: DLPDLCR2000EVMTIDA-01473

您好!  

我希望使用 DLP 技术设计和构建头戴式显示器。 为了使系统可行、我需要使用波导、而不是汇流器屏幕、我想知道 DLPDLCR230NPEVM 评估模块是否适合这种情况?  

此外、 该产品的硬件尺寸是否小于英寸或毫米?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    DLP 技术当然能够满足此应用的需求。  要使用我们的 EVM 实现近眼显示功能、您需要首先移除投影透镜、然后添加自己的准直透镜、这种透镜应该是一种可获得良好性能的整体设计。

     我建议与我们的光学模块制造商联系、因为这是他们的问题。 可在 www.ti.com/.../optical-module.html 上找到一个列表

    遗憾的是 、我们没有  支持此 DMD 的光学模块制造商。   给您带来的不便、我深表歉意

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashkay、

    您还可以联系此 EVM 上的光学引擎 OEM (当前为 YoungOptics)、并查看是否有任何可用选项。

    随附图的尺寸单位为 mm

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:  

    感谢您的快速响应、非常有帮助!
    经过进一步研究、我决定选择 DLPDLCR2000EVM、因为它具有更低的功耗、更适合我的应用。 有关准直透镜设计、我将从您提供的列表中联系光学模块的相关 OEM。  

    我将 TIDA-01473参考设计用于此所选 EVM。 在其技术文档下、我似乎找不到该设计的 CAD 模型? 它有一个文件夹、但当我下载它时、它中没有 CAD 文件。 如果我能做到这一点、会非常有帮助。  

    最后一个问题是,您是否有任何推荐的波导制造商可与我联系?  

    提前感谢!


    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    我建议您先联系扬明光学公司、因为他们目前提供光学引擎。 除此之外、我们推荐的制造商列表仅限于先前链接的列表。

    在 TIDA-01473参考设计中、有一个 Allegro 返修文件 、该文件应为 EVM 的 PCB CAD 文件。 您是否已打开此文件?它是否不是您需要的文件?

    请给我一两天时间与我们的硬件团队交流、看看我们是否有其他适用于此 EVM 的 CAD 文件。

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我正在寻找 PCB 顶部的光学模块的 CAD、目前我使用的是使用 用户指南中提供的工程图的简单拉伸模型、因此拥有更具代表性的 CAD 文件将非常有用。 感谢您的观看。

    此致、  

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    此 EVM 的光学模块由 Young Optics 提供 、因此建议与他们联系以获取 CAD 文件。 我们目前无法提供这些文件。 他们的电子邮件联系方式如下: young_optics@list.ti.com。  

    谢谢、

    Chris