This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:DLPA2005使用3.3V 系统电源

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLP2010, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/999448/dlpa2005-dlpa2005-use-3-3v-system-power

器件型号:DLPA2005
主题中讨论的其他器件:DLPC3470DLP2010DLP2010EVM-LC

您好!

我正在使用 DLPA2005 + DLPC3470 + DLP2010芯片组、 从而导致问题的发生。

当 PROJ_ON 变为高电平时、系统加电并在大约400ms 后(VST、VBIAS、VOFS 打开)

 DLPA2005上的 INTZ 为低电平、DMD 关闭。

DLPA2005由3.3V 电压支持供电、EVM 上的电压为5V。

这种变化有什么关系吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi Mao、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    是的、您可能会因为输入电压电源而遇到问题。 您是否看到 LED 指示灯在系统出现故障前亮起? 如果是这样、您可能会遇到系统功耗过大且触发 UVLO 的情况。

    或者、您也可以尝试通过降低启动电流来降低 LED 电流消耗。

    您可能需要考虑使用较大的电源输入测试系统。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    感谢您的回复、  

    在我的测试过程中、LED 未连接到 DLPA2005、当 DMD 运行时、总功耗约为1.5mW。   

    是否有适用于我们的应用的固件可用、如"DMDA_3000_Battery"版本? 目前我们使用的是'dlp2010evm-lc_7.3.1'。

    DLPC3470通过 SPI1接口将0x08写入09H 寄存器。 我假设该值 可能会影响 DLPA 操作。

    此致、

    Qi Mao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi Mao、

    DLPA2005的固件没有特定于电池的版本。 这不是必需的、因为这是一个功耗较低的 PMIC

    未连接 LED 可能是问题的根源、您能否在连接 LED 的情况下尝试此操作?

    您将在最终应用中使用 LED 吗?  

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi Mao、

    对寄存器09H 的写入将设置 UVLO 阈值。 在这种情况下、它似乎设置为2.86V

    见表18。 数据表中

    此致、

    Arthur Brown