主题中讨论的其他器件:DLPC3470、 DLP2010、 DLP2010EVM-LC
您好!
我正在使用 DLPA2005 + DLPC3470 + DLP2010芯片组、 从而导致问题的发生。
当 PROJ_ON 变为高电平时、系统加电并在大约400ms 后(VST、VBIAS、VOFS 打开)
DLPA2005上的 INTZ 为低电平、DMD 关闭。
DLPA2005由3.3V 电压支持供电、EVM 上的电压为5V。
这种变化有什么关系吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 DLPA2005 + DLPC3470 + DLP2010芯片组、 从而导致问题的发生。
当 PROJ_ON 变为高电平时、系统加电并在大约400ms 后(VST、VBIAS、VOFS 打开)
DLPA2005上的 INTZ 为低电平、DMD 关闭。
DLPA2005由3.3V 电压支持供电、EVM 上的电压为5V。
这种变化有什么关系吗?
谢谢!
您好、Philippe、
感谢您的回复、
在我的测试过程中、LED 未连接到 DLPA2005、当 DMD 运行时、总功耗约为1.5mW。
是否有适用于我们的应用的固件可用、如"DMDA_3000_Battery"版本? 目前我们使用的是'dlp2010evm-lc_7.3.1'。
DLPC3470通过 SPI1接口将0x08写入09H 寄存器。 我假设该值 可能会影响 DLPA 操作。
此致、
Qi Mao