This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3436:FPGA 上的 LVDS 接口(XC7Z020- 1CLG484I4493)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/891887/dlpc3436-lvds-interface-on-fpga-xc7z020--1clg484i4493

器件型号:DLPC3436

如果我们理解正确、则 AP 需要两个 LVDS 端口连接到 FPGA 以驱动1080p。 原因是标准 LVDS 接口支持85Mhz 时钟(如果我理解正确)。

但是、我们可能选择使用的 AP 仅支持一个 LVDS 端口(具有148.5MHz 时钟)。

如果 FPGA 能够支持具有更高时钟频率(148.5MHz)的单个 LVDS、我就会漂移。

如果不是、如何选择替代解决方案? 使用1到2桥? 或者我们可能必须使用 RGB 接口、这种接口的无干扰性更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    我们的专家将调查您的问题、并尽快回复您。  



    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    对延迟答复表示歉意。

    DLPC3436支持多种用于 LVDS 输入的模式。 在模式1-6中、您可以使用单个 LVDS 输入、而模式7和8需要两个 LVDS 输入端口。

    使用单个 LVDS 输入时、分辨率限制为1280 x 720。 为了支持1920 x 1080分辨率输入、您需要使用两个 LVDS 输入端口。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Jimmy。 很高兴为您提供帮助。

    此致、

    Philippe Dollo