请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3436 主题中讨论的其他器件: DLPC3430、 DLP2010、 DLP230GP、 DLP3010
前端芯片(主机)通过 Xilinx FPGA 连接到 DLPC3436。 当前的 FPGA 软件支持通过 RGB 或 LVSD 接口连接到主机。
是否可以支持 MIPI?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.