This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3436:FPGA 上的 MIPI 接口(XC7Z020- 1CLG484I4493)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3436, DLPC3430, DLP2010, DLP230GP, DLP3010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/890656/dlpc3436-mipi-interface-on-fpga-xc7z020--1clg484i4493

器件型号:DLPC3436
主题中讨论的其他器件: DLPC3430DLP2010DLP230GPDLP3010

前端芯片(主机)通过 Xilinx FPGA 连接到 DLPC3436。 当前的 FPGA 软件支持通过 RGB 或 LVSD 接口连接到主机。

是否可以支持 MIPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。 DLPC3436芯片组(FGPA)仅支持 RGB 和 LVDS 接口。  

    以下 DLP 芯片组支持 DSI (MIPI)接口

      - DLPC3430 + DLP2010

      -DLPC3432 + DLP230GP

     -DLPC3433 + DLP3010

    此致、

    Vivek