This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:DLPC120-Q1

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/887434/dlpc120-q1-dlpc120-q1

器件型号:DLPC120-Q1

大家好、我们使用 DPLC120-Q1方案来驱动 DMD 芯片(.3WGA DDR A100-A1)。 始终输出固定的灰阶图像、输出图像不受输入控制。 如何解决此问题? (如上图所示)期待答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来像素被卡住了。 我当前的建议是检查 DMD 位于转接器/插座中的电气/机械接口以及两个电路板上的柔性电缆连接。

    我还想问问题是如何以及何时开始的? 您是否对其进行了任何修改? 您可以将其更改为另一个图像吗? 我假设它在某个时间点工作、因为它看起来像一个旧系统。

    它还有助于查看电子、光学器件和安装装置的图片。

    此致、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有更新或问题是否已解决?

    此致、

    朱鹏召

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们做到了,就像你说的那样,非常感谢。