请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCR70EVM 主题中讨论的其他器件:DLP7000
我不知道 ppt 文件(DLP011A_Assy_Top.pptx)第3页中显示的装载接口的确切作用。
它实际上只是用于安装的接口吗?
那么、使用它是否存在任何问题? 或者是否可以用 另一个具有类似作用的工件替换它?
我提出这个问题的原因是我的 system.e2e.ti.com/.../DLP011A_5F00_Assy_5F00_top.pptx 的空间限制
谢谢