This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR70EVM:铝板(安装接口)在 DLP 组件中的作用是什么?

Guru**** 1199490 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/896643/dlplcr70evm-what-is-the-role-of-aluminum-plate-mount-interface-in-dlp-assembly

器件型号:DLPLCR70EVM
主题中讨论的其他器件:DLP7000

我不知道 ppt 文件(DLP011A_Assy_Top.pptx)第3页中显示的装载接口的确切作用

它实际上只是用于安装的接口吗?

那么、使用它是否存在任何问题? 或者是否可以用 另一个具有类似作用的工件替换它?

我提出这个问题的原因是我的 system.e2e.ti.com/.../DLP011A_5F00_Assy_5F00_top.pptx 的空间限制

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsu、

    在 EVM 中、该板[2503321]用于将 DMD [DLP7000 (UV)]和插入器[2503000-0003]按压到 PCB 板上的触点。  该板上的三个投影是对 DMD 前面的三个"data"点施加压力的原因。

    您不必使用该精确板。  机械等效接口可加工到外壳表面。

    我的意思是说等效的是、它必须具有一些机械结构、才能在 DMD 的三个基准点上均匀施加压力。  压力用于 DLP7000数据表中指定的基准点。

    Fizix