This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:DLPC3433 DSI 路由不能与 Linux 内核/DRM 配合使用

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433, DLPA3000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/967714/dlpc3433-dlpc3433-dsi-route-not-working-with-linux-kernel-drm

器件型号:DLPC3433
主题中讨论的其他器件: DLPA3000

您好!

我们拥有采用 DLPC3433设计的基于 Allw主 R16的电路板。 对于  854x480分辨率、我确实遵循了 DSI 指南中提到的 DSI 设置、序列和时序。

Linux DRM 驱动程序具有以下详细信息。

1.桥式驱动器

  4条通道

   MIPI_DSI_FMT_RGB888格式

   MIPI_DSI_MODE_VIDEO SYNC_PULSE 模式

  启用 PROJ_ON GPIO

  0xd7 = 0x0

  0x10 = 00 00 56 03 e0 01

  0x12 = 00 00 56 03 e0 01

  0x2E = 56 03 e0 01

  0xBD = C8 00

  0x05 = 0x00

  0x07 = 0x00

  0x52 = 0x07 /*表示 LED 发光*/

2. DSI 主机

  主机消隐设置

  EOT 被启用

3.面板驱动程序

  根据 854x480的 DSI 调试指南中的 DSI 配置和时序示例

  .clock = 25905、

  .hdisplay = 854、
  .hSYNC_START = 854 + 10、
  .hSYNC_END = 854 + 10 + 3、
  .htotal = 854 + 10 + 3 + 7、

  .vdisplay = 480、
  .vsync_start = 480 + 4、
  .vsync_end = 480 + 4 + 3、
  .vtotal = 480 + 4 + 3 + 7、

设置上述所有设置后,我可以看到 LED 指示灯以白色为中心,并带有飞利浦徽标,但除外的应为 Linux 企鹅徽标。  我可以确认同一个 DSI 主机正在运行其他 DSI 面板。 寄存器值看起来也不错。

这是 要确认的寄存器值的 regmap 转储。

有什么帮助被阻止了吗?

Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jagan、

    欢迎回来访问 E2E 论坛。

    飞利浦徽标是另一个可能被输入的视频文件,还是一个闪屏? 如果是另一个视频文件、则前端可能存在问题

    您是否在使用 DMD 全分辨率(1280x720)的视频时遇到了这些相同的问题?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我没有输入飞利浦徽标,希望在 Linux 启动期间徽标将是 Linux 企鹅。 似乎飞利浦徽标是默认的闪屏。 我的问题是、为什么会出现闪屏徽标、因为寄存器05.1:0是00 IE 外部视频端口。

    前端问题是什么意思?

    DSI 调试指南仅提到854x480、如果您有任何我很乐意接受测试的时序、我不知道1280x720的相关时序。

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    如果您具有支持1280x720的 PCLK 或像素时钟、可能是我会创建一些计时。 如果您有任何问题、请通过测试?

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、

    您是否能够检查飞利浦图像是否保存为固件中的闪屏?

    1280x720的时序:

    每行有效像素:1280

    每帧有效行数:720

    通道数:4.

    帧速率(墙上的时间):60

    突发模式:启用

    播放模式:连续

    突发模式:事件

    HSYNC 消隐:HS 模式

    HBPorch 消隐:HS 模式

    垂直消隐模式:LP11

    H 激活(Pix):1280

    V 有源(线路):720

    HSYNC (Pix):3.

    HBPorch (Pix):7.

    HFPorch (pix):10.

    Vsync ( 行):3.

    VBPORch (线路):7.

    VFPorch (线路):4.

    PixClk (MHz):57.333

    FPS (Hz):60

    DSI 时钟 HS 频率(MHz):230

    DSI 像素格式:RGB565

    请尝试这些计时、并告诉我 DSI 源是否更容易获得。 当然、这些时序应使用1280x720图像进行尝试。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    感谢您提供详细信息。

    我不知道固件保存机制以及有关如何检索它的任何信息。

    我确实使用视频同步脉冲(MIPI_DSI_MODE_VIDOO_SYNC_PULSE)和 RGB888检查了您的1280x720分辨率时序。 但结果似乎是相同的。

    下面是详细的更改。

    1.桥式驱动器

      4条通道

       MIPI_DSI_FMT_RGB888格式

       MIPI_DSI_MODE_VIDEO SYNC_PULSE 模式

      启用 PROJ_ON GPIO

      0xd7 = 0x0

      0x10 = 00 00 00 05 d0 01

      0x12 = 00 00 00 05 d0 01

      0x2E = 00 05 d0 01

      0xBD = E6 00

      0x05 = 0x00

      0x07 = 0x00

      0x52 = 0x07 /*表示 LED 发光*/

    2. DSI 主机

      主机消隐设置

      EOT 被启用

    3.面板驱动程序

    .clock = 57333、

    .hdisplay = 1280、
    .hSYNC_START = 1280 + 10、
    .hSYNC_END = 1280 + 10 + 3、
    .htotal = 1280 + 10 + 3 + 7、

    .vdisplay = 720、
    .vsync_start = 720 + 4、
    .vsync_end = 720 + 4 + 3、
    .vtotal = 720 + 4 + 3 + 7、

    是否为突发模式且 RGB565为强制设置? 在检查 DLPC 之前、我需要检查 DSI 主机是否正在使用突发模式。

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、

    我认为这是在链接如下的单独主题中讨论的: https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/958518?DLPC3433-DSI-Burst-mode 

    如果您还没有 DSI、请务必在 以下位置查看 DSI 设置和调试指南:https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/846660

    但愿这对您有所帮助。
    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    是的。 我了解上一个主题。 我向奥斯汀询问他提供的时间安排、以便能够处理非突发和 RGB888。

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我已经使用了 All胜出 者的这个特定 DSI 主机的工作面板时序、包括800x480、视频同步和 RGB888。 但是结果似乎是相同的、白色屏幕上有飞利浦徽标。

    +static const 结构 drm_display_mode ti_dlpa3000_mode ={

    +.clock = 30000、
    +.hdisplay = 800、
    +.HSYNC_START = 800 + 40、
    +.HSYNC_END = 800 + 40 + 48、
    +.htotal = 800 + 40 + 48 + 40、
    +.vdisplay = 480、
    +.vsync_start = 480 + 13、
    +.vsync_end = 480 + 13 + 3、
    +.vtotal = 480 + 13 + 3 + 29、
    +};

    +static const 结构 panel_desc ti_dlpa3000 ={
    +.modes =&ti_dlpa3000_mode、
    +.num_modes = 1、
    +.bpc = 6、
    +.size ={
    +.width = 154、
    +.height = 86、
    +}、
    +};

    是否对上述 I2C 配置序列有任何意见? 我是否错过了任何命令?

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、

    感谢您的反馈和耐心等待。 新年假期结束后、我们应该能够提供有关上述内容的信息。  

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我曾使用 I2C 命令尝试过上述代码、以下是我的观察结果。 请注意、对于854x480和 RGB888格式以及200MHz 的 DSI HS 时钟、DSI 调试指南中提到了所有时序。

    用于 LED 的0x52寄存器更新了初始图像中的全白显示为

    案例1:测试模式  

    I2C_BUS=1
    I2C_ADDR=0x1d
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x52 0x07  
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x1a 0x01
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x56 0x03 0xe0 0x01 I
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x56 0x03 0xe0 0x01 I
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x2e 0x56 0x03 0xe0 0x01 I
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0xbd 0xc8 0x00 i
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x05 0x01
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x1a 0x00

    输出: 默认校验器板测试模式以854x480分辨率显示  

    案例-2:外部视频端口(DSI)

    I2C_BUS=1
    I2C_ADDR=0x1d
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x52 0x07
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x1a 0x01
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0xd7 0x00
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x56 0x03 0xe0 0x01 I
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x56 0x03 0xe0 0x01 I
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x2e 0x56 0x03 0xe0 0x01 I
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0xbd 0xc8 0x00 i
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x05 0x00
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x07 0x24
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x1a 0x00

    输出: 橙色全图像、不遵循854x480分辨率。

      

    很抱歉附加大图像、我找不到正确的附加方法。 我打算更详细地解释这个问题。

    当我们比较测试模式与外部 DSI 端口时、似乎 DSI 输出错误或某些固件升级需要进行左右的升级。 我希望 DSI 的同一个支票板会出现854x480分辨率、如果我的理解有误、请告诉我。

    请求提供进一步投入。

    Jagan。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、

    您从何处获取所使用的固件映像? 如果选择 SPLASH 作为输入、您会看到什么图像?

    我之前提供的时序仅适用于 RGB565和突发事件模式。 当我意识到您正在寻找 RGB888分辨率时、我希望您尝试较低的位分辨率、以测试 DLPC3433是否会以不同于854x480分辨率的方式处理全1280x720分辨率。 当然、这会改变0x10、0x12和0x2e 寄存器的值。

    您是否能够尝试这些设置来测试控制器的功能?

    要回答上一个问题、"前端"是指视频信息的来源。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    是否有关于此主题的更多信息?

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、

    您是否看过我在上面提出的问题和建议?

    好的、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我相信我已经提到过 RGB565为1280x720。

    这是命令片段、结果与我之前提到的相同。 带飞利浦徽标的白屏。

    I2C_BUS=1
    I2C_ADDR=0x1d
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x52 0x07
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x1a 0x01
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0xD7 0x00
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05 0xd0 0x01 I
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05 0xd0 0x01 I
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x2e 0x00 0x05 0xd0 0x01 I
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0xbd 0xc8 0x00 i
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x05 0x00
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x07 0x00
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x1a 0x00

    我没有直接使用客户提供的模块接触任何固件。

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、

    从此处发布的内容来看、您似乎已经尝试了 RGB888、但没有尝试过 RGB565。 DLPC3433将无法使用我提供的时序和分辨率来处理 RGB888。

    您是否能够测试 RGB565? 如果是、在发送已初始化 DLPC3433的视频文件时、您会观察到什么情况?

    选择启动界面作为输入时会出现什么情况? 了解飞利浦徽标实际上是闪屏还是视频正确输入将非常方便。

    此外、您能否确保按照 《DLPC3433用户指南》第37页所述的方式维持 LP11模式? 您是否能够使用示波器观察这些线路?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    上面的测试有 RGB565、不是吗? 您可以看到源格式命令

    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x07 0x00

    0x00表示 DSI RGB565

    我可以通过读取它提供的0x21读取源格式进行确认

    # i2cget -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x08
    0x21

    如果我错过了任何内容、请告诉我?

    我使用上述命令集测试了 RGB565、但没有提供任何视频文件。 我希望在设置外部视频端口时使用检查板、但它没有提供任何内容。 让我知道它是正确的行为还是不同的行为。

    让我知道如何在通过 I2C 命令进行测试的同时馈送视频文件。

    对于闪屏和外部视频端口结果、相同的白屏、测试图案如何提供电路板图像。

    I2C_BUS=1
    I2C_ADDR=0x1d
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x52 0x07
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x1a 0x01
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0xD7 0x00
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05 0xd0 0x01 I
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05 0xd0 0x01 I
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x2e 0x00 0x05 0xd0 0x01 I
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0xbd 0xc8 0x00 i
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x05 0x00 # DSI 无响应、白屏
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x07 0x00
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x1a 0x00
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x1a 0x01
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x05 0x02 # splashscreen no response、white screen
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x1a 0x00
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x1a 0x01
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x05 0x01 #测试模式、白屏变成检查板
    i2cset -y ${I2C_bus}${I2C_ADDR}0x1a 0x00

    抱歉、我 没有示波器可用于验证 LP11、也没有任何其他验证方法。

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    任何进一步的评论都将是有益的。

    谢谢、

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、

    您是否也对视频源进行了计时和分辨率更改?

    您将需要使用视频源测试此内容。 否则 DLPC3433将不会显示数据。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    您能描述一下在通过 I2C 命令集进行测试时执行该操作的过程。

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    有任何有关此方面的进一步更新吗?

    Linux 驱动程序具有与1280x720、RGB565、Burstmode、EOT、LP11的 I2C 命令序列上方相同的行为。  

    最好先通过 I2C 命令集了解工作行为。 好了之后、我将尝试在 Linux 中检查相同的内容。

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、

    您在此处发布的 I2C 命令应足以让 DLPC3433显示 DSI 视频源。

    应设置视频时序、但不要在 DLPC3433引导之前发送视频时序。 一旦 HOST_IRQ 信号变为低电平、您发布的 I2C 命令应该被执行、DLPC 也应该被执行。 然后、视频数据应从 LP11模式切换到 DSI 调试指南中指定的时钟和数据。

    您能否确认视频源是否已正确馈送?

    对于有关视频源的问题、您可能希望联系制造 DSI 发生器的公司。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    感谢您确认 I2C 命令序列。 我有疑问、我们如何通过 I2C 命令集来馈送视频时序、因为我们只馈送 hdisplay 和 vdisplay、而不馈送 Pclk 或沿值?

    关于视频馈送、我们无法通过 I2C 或 Linux 控制台上的某个工具而不是 DSI 发生器来实现。 现在、从制造商处获取 DSI 发生器似乎很困难。

    除此之外、测试了该 DLPC3433的哪个 DSI 主机? 这可以为我提供一些信息来检查 Linux 内核中的相应主机驱动程序。 或任何有关 Linux 上测试平台的相关信息、我们不胜感激。

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、

    在上述问题上可能会有一些混淆。

    除非有良好的视频流进入、否则 DLPC3433上的 DSI 总线不起作用。 事实上、该芯片组上的 DSI 模式自然会被烘烤至外部视频模式(前提是您正确配置了 Austin 提到的 I2C 寄存器)、然后在提供有效的 DSI 视频馈送时通过自动切换功能"启用" DSI 模式。

    如果您将外部视频输入连接到"无"状态、则 DLP 系统的输出将挂起到最后一个良好图像上(通常是启动界面或测试图案)。  

    对于 DSI、您必须在 DLPC3433上配置 I2C 寄存器并提供有效的 DSI 信号。 如果在所有器件连接在一起时未获得 DSI 视频输出、则首先需要怀疑 DSI 视频馈送本身、然后怀疑 DLPC3433。

    如果您遇到上述问题、您可能可以从使用已知良好的接收器验证您的 DSI 视频信号是否正常开始。 如果您可以确认 DSI 信号正常、则应确认 DLPC3433上的 I2C 寄存器正常。 如果这两者都很好、但您仍然无法使其正常工作、则可能需要在 DLPC3433无法处理您最初测试 DSI 的时序时、放松 DSI 时序。

    但愿这对您有所帮助。
    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、Philippe、

    感谢您的投入和时间。

    我终于能够通过 DLPC 投影仪引导 Linux、这意味着我可以在墙上看到 Linux 引导日志并尝试引导 Ubuntu 发行版。

    1、1280x720的 DSI 时序已相对于在 All胜出 端 R16中支持 PCLK 进行了调整

    2. RGB888正在工作、RGB565未工作。 不确定为什么 DLPC3433中不支持 RGB88。

    这是墙上的 Linux 引导日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、

    我很高兴听到您的 DSI 馈电正在正确投影。

    另一个 E2E 主题中、Philippe 和我提到 DLPC3433不支持32位格式。 但是、DLPC3433将支持 RGB888 (24位格式)。 我曾建议尝试使用 RGB565、因为我提供的时序已经过16位格式的验证。 该建议主要是为了观察电路板的行为、而不是建立最终的位分辨率。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    很抱歉、解释错误。 是的、我已经对24位 RGB888进行了测试、确实可以正常工作、但16位 RGB565无法像 RGB888那样正常工作、但我可以看到黑线和 Linux 帧缓冲区也在响应。

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、

    以上是 RGB888视频的屏幕截图吗? 它看起来有点模糊、因此我想知道您的时序对于这个特定的系统配置是否稳定。

    您可能需要先尝试优化这些时序。 如有必要、您可以尝试降低分辨率以放宽时钟要求、直到界面正常工作。

    此致、

    Philippe Dollo