主题中讨论的其他器件: DLPA3000
您好!
我们拥有采用 DLPC3433设计的基于 Allw主 R16的电路板。 对于 854x480分辨率、我确实遵循了 DSI 指南中提到的 DSI 设置、序列和时序。
Linux DRM 驱动程序具有以下详细信息。
1.桥式驱动器
4条通道
MIPI_DSI_FMT_RGB888格式
MIPI_DSI_MODE_VIDEO SYNC_PULSE 模式
启用 PROJ_ON GPIO
0xd7 = 0x0
0x10 = 00 00 56 03 e0 01
0x12 = 00 00 56 03 e0 01
0x2E = 56 03 e0 01
0xBD = C8 00
0x05 = 0x00
0x07 = 0x00
0x52 = 0x07 /*表示 LED 发光*/
2. DSI 主机
主机消隐设置
EOT 被启用
3.面板驱动程序
根据 854x480的 DSI 调试指南中的 DSI 配置和时序示例
.clock = 25905、
.hdisplay = 854、
.hSYNC_START = 854 + 10、
.hSYNC_END = 854 + 10 + 3、
.htotal = 854 + 10 + 3 + 7、
.vdisplay = 480、
.vsync_start = 480 + 4、
.vsync_end = 480 + 4 + 3、
.vtotal = 480 + 4 + 3 + 7、
设置上述所有设置后,我可以看到 LED 指示灯以白色为中心,并带有飞利浦徽标,但除外的应为 Linux 企鹅徽标。 我可以确认同一个 DSI 主机正在运行其他 DSI 面板。 寄存器值看起来也不错。
有什么帮助被阻止了吗?
Jagan。