This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530-Q1:根据照明条件控制 DLP 的亮度和清晰度

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/957307/dlp5530-q1-controlling-brightness-and-sharpness-of-dlp-based-on-lighting-condition

器件型号:DLP5530-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、团队、

我们公司希望将 DLP 5530用于基于显示的产品。 我们希望了解如何根据主机的不同照明条件动态控制 DLP 的亮度和清晰度。
I2C 是否将用于控制目的? 您是否有任何相关的软件编程指南?

谢谢、


Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 提供了一款 SW GUI 工具、可用于调整评估模块(EVM)投影仪的亮度、如需查看该工具、请访问:  

    对于嵌入式解决方案(无法通过运行 SW GUI 的 USB 电缆访问 Windows PC)、有一个 SW 命令可用于调整"调光级别"。 《DLPC230 (S)-Q1显示应用程序编程人员指南》详细介绍了 SPI 或 I2C 主机命令。 可在此处下载此文档:  

    为了获得清晰度、需要对其进行机械优化。 请注意、大多数投影仪都有一个可以调整的焦点环。

    I2C 或 SPI 均可用于控制目的。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    感谢您的回复。

    您可以帮助提供 DLPC230 (S)-Q1编程人员指南吗?

    谢谢、
    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar -  

    您可以在以下链接中找到 DLPC230 (S)-Q1编程人员指南:  

     

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    感谢您的回答。

    我们希望使用 I2C 来控制 DLP。

    根据 EVM 用户指南、对于 SPI、可提供 Cheetah 连接器、




    对于 I2C、我们是否需要使用任何连接器、或者我们是否可以使用 EVM 封装中提供的电缆(D)直接连接到主机 I2C 端口。

    您还能否提供一个示例命令格式、以便使用 I2C 从主机进行 TX 和 RX 读/写操作来控制调光电平?

    谢谢、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    我们对此是否有任何更新?

    谢谢、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar -

    是的、您可以将电缆 D (主机 I2C 电缆)连接到格式器板的连接器 J1。 另一端可以连接到您自己的处理器(主机)、该处理器是生成的命令。

    对于命令格式、我们没有 I2C 示例。 最好的资源是上面链接的《编程人员指南》。  

    如果您对实施有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    感谢您的回复。



    是否可以将 I2C 与 DLPC 控制器软件配合使用? 我们尝试使用,但无法正确连接它,

    写入执行批量命令集 –外部 HDMI 源1152x1152@60Hz

    写入

    21 7C 01 05 9A

    我还使用了 USB2ANY 工具并尝试使用上述 I2C 命令将源选择切换为 HDMI、对吗?

    请帮您就此提出建议吗?

    谢谢、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    我们能够与 DLP5530上的 I2C 通信。

    我们可以关闭此 TT。

    谢谢、

    Sundar