主题中讨论的其他器件:USB2ANY
大家好、团队、
我们公司希望将 DLP 5530用于基于显示的产品。 我们希望了解如何根据主机的不同照明条件动态控制 DLP 的亮度和清晰度。
I2C 是否将用于控制目的? 您是否有任何相关的软件编程指南?
谢谢、
Sundar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我们公司希望将 DLP 5530用于基于显示的产品。 我们希望了解如何根据主机的不同照明条件动态控制 DLP 的亮度和清晰度。
I2C 是否将用于控制目的? 您是否有任何相关的软件编程指南?
谢谢、
Sundar
您好!
TI 提供了一款 SW GUI 工具、可用于调整评估模块(EVM)投影仪的亮度、如需查看该工具、请访问: 
对于嵌入式解决方案(无法通过运行 SW GUI 的 USB 电缆访问 Windows PC)、有一个 SW 命令可用于调整"调光级别"。 《DLPC230 (S)-Q1显示应用程序编程人员指南》详细介绍了 SPI 或 I2C 主机命令。 可在此处下载此文档: 
为了获得清晰度、需要对其进行机械优化。 请注意、大多数投影仪都有一个可以调整的焦点环。
I2C 或 SPI 均可用于控制目的。
此致、
Ross