This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DLP5531Q1EVM:DLPC230控制程序 Lite 1.8 Build 1242

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/960672/webench-tools-dlp5531q1evm-dlpc230-control-program-lite-1-8-build-1242

器件型号:DLP5531Q1EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已购买 DLP5531Q1EVM。 您说"可以  通过 Micro-HDMI 电缆或 OpenLDI 柔性电缆从外部视频源(例如从 PC 或其他图形呈现引擎)发送图像。" 论坛帖子的地址是" e2e.ti.com/.../3456404 "、请查看。

第一个问题:但是、当我连接 DLP5531Q1EVM 时、我找不到如何  通过 Micro-HDMI 电缆从 PC 添加外部视频源。  DLPC230 Control Program Lite 1.8 Build 1242的 GUI 没有 "Options"按钮、如 pic1所示

图1.

您能不能帮助我解决如何   通过 Micro-HDMI 电缆从 PC 添加外部视频源的问题。

第二个提示:当我选择 GUI 的任意 bin 文件时、"Program and Verify Flash Memory"按钮为灰色、这意味着无法点击、原因是什么? 如何刷写纸槽?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user6265326、

    您需要转到 GUI 的"源"页面(而不是"显示"页面)以找到"Ext_PAR_1152x1152_60Hz"连接选项。 在尝试选择此源选项之前、请确保 micro-HDMI 电缆已连接到 EVM。 使用 EVM 成功复制或扩展显示器后、请务必确认 PC 上的分辨率设置是否正确(1152x1152)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AlKeen、

    我要试一下。

    有 sencod 问题,请看它来帮助我。 谢谢你。

    B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:  

    我尝试了、但失败了。 操作是:

    1.选择 "Ext_PAR_1152x1152_60Hz"、然后单击"dispaly"按钮。 它显示了错误、如图1所示。  

    2.我确定 micro-HDMI 线缆已成功连接到 EVM、因为我检查 设备管理器并 在我的 PC (Win 10)中找到传感器监控器、然后单击视频文件(2.28Mb)并选择 复制显示器、如图2所示。 但是、DLP 不会显示任何内容。

    您可以向我发送演示视频吗? 我的操作是对的吗?

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    关于您之前的第二个问题、您从哪里获得了尝试对 DLPC230进行编程的 bin 文件? 除非 bin 文件是由 DLP Composer for Automotive 生成的、否则该 bin 将被视为无效、不允许您对 DLPC230进行编程。 这就是要编程的按钮保持禁用的原因。 请参阅我在您的另一篇文章( https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/p/960649/3549890#3549890 )中提供的有关如何在 DLP Composer for Automotive 中创建 bin 文件的说明,然后使用 bin 文件在 DLPC 控制程序中对 DLPC230进行编程。

    关于您的 uHDMI 连接问题、您在 PC 端的分辨率设置是什么? 您还可以尝试在控制程序中使用"Ext_PAR_1152x576_60Hz"源选项。 其中一个应该正常工作、但您还需要验证 PC 端匹配的分辨率设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    感谢您的大力帮助。

    问题得到解决。

    另一个小问题:LED 驱动器板、每个 LED 有4个引脚(0、1、2)、您能给我4个引脚的定义吗? 我不知道如何连接 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    有关 LED 驱动器板上 J7、J8、J9上的 LED 连接器、请参阅随附的原理图示例代码段。 引脚1和2用于+voltage、而引脚3和4用于 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    感谢你的帮助。

    B.R.