工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我已购买 DLP5531Q1EVM。 您说"可以 通过 Micro-HDMI 电缆或 OpenLDI 柔性电缆从外部视频源(例如从 PC 或其他图形呈现引擎)发送图像。" 论坛帖子的地址是" e2e.ti.com/.../3456404 "、请查看。
第一个问题:但是、当我连接 DLP5531Q1EVM 时、我找不到如何 通过 Micro-HDMI 电缆从 PC 添加外部视频源。 DLPC230 Control Program Lite 1.8 Build 1242的 GUI 没有 "Options"按钮、如 pic1所示
图1.
您能不能帮助我解决如何 通过 Micro-HDMI 电缆从 PC 添加外部视频源的问题。
第二个提示:当我选择 GUI 的任意 bin 文件时、"Program and Verify Flash Memory"按钮为灰色、这意味着无法点击、原因是什么? 如何刷写纸槽?