This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRSCANEVM:灯不能正常工作。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRSCANEVM, DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/912590/dlpnirscanevm-lamp-doesn-t-work-anymore

器件型号:DLPNIRSCANEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC350

尊敬的德州仪器团队:

感谢您的支持。

客户 于2019年9月购买了 DLPNIRSCANEVM、该器件工作正常。

但他试图第二次使用(他没有使用很短的时间),结果却不是这样。

灯不闪烁、某些 LED 也不闪烁(只有蓝色和绿色 LED 闪烁)

冷却风起作用不稳定。(链接下方)  

https://www.dropbox.com/sh/x2hn63v5sjieqdw/AADSFSHzgFEt4Tm95L-Pn9-ba?dl=0

此外、一旦与 USB 电缆连接、PC 就不会检测到器件。

是否存在缺陷或客户需要 重新校准或 执行某项操作?

您能给我们建议吗?

非常感谢您的耐心等待。

此致

Takashi Matsumura
应用工程
数字钥匙电子产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,  

    欢迎访问 TI E2E 论坛!  

    您是否尝试按照 NIRScanEVM 用户指南中的说明安装 USB RNDIS 驱动程序?

    谢谢、此致、
    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Hirak 

    客户没有安装。

    但问题根本就不存在了。

    根据用户指南2.1并执行操作至2

    ------------------------------------------------------ 频谱板上电源连接器旁边的 LED 亮起绿色。 :确定 风扇启动、DLPC350和 Sitara 处理器启动。 :5 到10秒后,如果绿色 LED D3 (在频谱板的中间)开始闪烁检测信号(大约每秒闪烁一次),则确认 DLPC350正在运行固件。 :在 Sitara Micro-USB 连接器旁边的 NG 蓝色 LED 也会亮起,以指示 Sitara 电源已启动。 :吴议员
    -------------------------------------------------------------------- 就像这样

    然后连接 USB
    、再连接2.1.4。 

    ---------------------------------------------------- 将 NIRCAN EVM 连接到 PC、打开电源并打开设备管理器。 该器件显示为 COM 器件。 ------------------------------------------------------ 但设备管理器上未显示该信息。

    您能告诉我们发生了什么情况吗?


    此致

    Takashi Matsumura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好、请尝试以下步骤:

    1.使用  NIRscan EVM 重新编程过程 一章中介绍的步骤重新刷新 Sitara 固件、该章节介绍了 NIRscan EVM 用户指南。

    2.另外请遵循  NIRScan EVM 用户指南》中的 C.3 Upgrading the DLPC350 Firmware 部分、重新刷新 DLPC350 FW。  

    3.确保使用12V 5A 电源适配器为设备供电。

    如果仍然无法正常工作、则可能表示 EVM 上存在一些硬件故障。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hirak、
    客户表示。
    他试过这些、但仍然无法解决。
    他根据手册进行了审判
     C.2 重新编程 DLP NIRscan EVM 应用软件
    5. 如图 C-3所示,两个蓝色 LED (D1andD2)中的一个或两个,指示灯闪烁和熄灭。

    此行为表示 eMMC 正在编程。  

    A.那么 LED 没有闪烁。 只有1D1和 D2在闪烁。
       它应该作为下一步发生、正如"6"所描述的那样、但它不会发生。 PC 无法检测到器件。
    C.3升级 DLPC350固件
    运行 LightCrafter4500.exe 文件后、系统会显示 GUI 主窗口。
       GUI 左上角连接的字左侧的绿色指示灯指示与 DLPC350器件的连接。
    a) 以及 GUI 上的绿光、如上所述。 我不认为它没有检测到。  
      根据手册(第15页) 、我使用连接6 (连接 到 DLPC350的 Mini-USB 接口)

    您能给我们建议吗?

    非常感谢您的耐心等待。

    Takashi Matsumura

    Takashi Matsumura
    电子技师-日本
    应用工程
    数字钥匙电子产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    感谢您的耐心等待。 我们将进一步调查并返回。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,  

    感谢您提供的信息和耐心等待!

    此设备是否受到任何物理力/磨损/不当操作的影响、例如连接错误的电源等? 无法重新刷新 Sitara FW 可能指示硬件故障。  

    此外、您能否详细说明您尝试连接到 DLPC350 USB 端口时的行为? 您是否能够使用 LCR4500 GUI 连接到 DLPC350并重新刷写 FW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirak-San、

    非常感谢您的支持。  

    我只想确保客户使用"正确的"USB 端口?

    我不知道发生了什么。

    如果您为我们提供了一些细节来简化图表、可能会有所帮助。

    我认为客户的基本错误或物理损坏也是您认为的(内部错误、我们看不到)。  

    谢谢!

    此致

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,  

    请您详细说明您的请求:"如果您为我们提供了一些细节以方便绘制图表、可能会有所帮助。"   以帮助我更好地理解您的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hirak、

    感谢您的支持。

    好的。 很抱歉。

    让事情变得更轻松。

    客户应该将此连接到哪个 USB 端口?

    在这种情况下、我认为客户选择了错误的端口。 我想客户使用#6。

    我的问题是

    *他需要使用 USB 端口(5a 或5b)而不是 Mini-USB 端口6吗?

    端口6可能用于其他一些派别、不是吗?

    我希望我能尽快地解决这个问题。 因为这是昂贵的产品、我希望客户只是误解。

    您能给我们提供建议吗?

    非常感谢您抽出宝贵的时间和耐心等待。

    此致、

    Takashi Matsumura
    电子技师-日本
    应用工程
    数字钥匙电子产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我查看了 DLPRegisteredNIRscanTm评估模块用户指南。  

    我发现这些细节可能会使客户完全丢失。

    您能回答"是"还是"否"?

    1.客户需要将 USB 6与 DLP LightCrafter4500 GUI 连接 到 DLPC350、不是吗?

    他好像把港口6连着他的电脑。

    2.端口14是客户应该连接 PC 的设备,不是吗?

    3.当他重新刷新 FW 时,两者都需要连接?

    我只是想与您的专业人士一起进行确认。

    (我希望我可以尝试相同的机器、、、、、等等。)

    非常感谢您的耐心等待。

    最好的酒店

    Takashi Matsumura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    团队可以为您验证这一点、并告知您。 感谢您的持续耐心。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe-San

    感谢您的支持。

    根据用户指南手册、

    客户告知他用#6连接 PC (迷你 USB 端口)。

    我想这就是 PC 未检测到设备的原因。 我想他应该连接#14 USB 端口。

    我觉得他不能读英语。

    主席先生、我只想确保。

    您能告诉我们吗?

    非常感谢您的耐心等待。

    此致、

    Takashi Matsumura

    Takashi Matsumura

    电子技师-日本
    数字钥匙电子产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    请在下面找到您的问题的答案:

    1.客户需要将 USB 6与 DLP LightCrafter4500 GUI 连接 到 DLPC350、不是吗?

    他好像把港口6连着他的电脑。

    TI>要重新刷写 DLPC350 FW、客户需要将 PC 连接到 USB 6。 如图所示。

    2.端口14是客户应该连接 PC 的设备,不是吗?

    TI>要访问光谱仪(进行扫描等)、需要将 USB 14连接到 PC。

    3.当他重新刷新 FW 时,两者都需要连接?

    TI>要重新刷写 DLPC350 FW、只需连接 USB6、要重新刷写 Sitara FW、无需连接 USB 端口、但需要正确准备 SDCARD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirak-San、

    非常感谢您的支持。

    客户似乎想执行正确的流程...

    但是、

    我将再次向客户咨询"为了重新刷新 Sitara FW、无需连接 USB 端口、但需要正确准备 SDCARD。" 部分。

    非常感谢您花时间进行此操作。

    此致、

    Takashi Matsumura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,  

    如果有问题、请随时告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirak 先生、

    感谢您的支持。

    我听说客户使用相同规格。 (3-5A 和12VDC)适配器、但它没有随盒提供。

    原因是 日本的 PSE 法律。(严格的电源法律)

    问题是

    *该适配器内置了器件的 CPU 吗? (例如某些电池或摄像头的电源)

    我只是想确保。

    我认为这不是问题、但如果是、问题可能会解决。

    您能告诉我们吗?

    非常感谢您的善意。

    此致

    Takashi Matsumura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    具体而言、您指的是哪种电源? 您有型号吗?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    NIRCAN EVM 的电源要求是12V 5A 电源。 它可以是任何能够提供12V 3-5A 的电源。 EVM 对电源没有任何不同/特殊的要求。

    谢谢、此致、

    Hirak。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirak-San、

    非常感谢您的支持。

    ATS065T-A120

    12V 5A 60W    

    输入电压(50/60Hz) 100-240VAC)

    在当前1.4A 中

    输出电流为5A

    https://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/datasheet/ATS065T-A120.pdf

    我认为客户使用的是正确的间隔、先生。

    我将再次查看我们的 PM。

    非常感谢你们的善意!

    此致、

    Takashi Matsumura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi-San

    感谢您的确认!

    该适配器模型对于 NIRCAN EVM 而言似乎很好。 我看不到这个电源有问题。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirak-San、

    感谢您的支持。

    我填写了产品退货表

    编号为 CPR201041748。

    客户希望进行故障分析。

    但我发现他购买了2019年,但他从我们那里得到了2014年制造的东西。。。

    不过、我不知道该说什么。

    您能给我们建议吗?

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    请稍等片刻。 我们将对此进行研究、并很快返回。 感谢您的耐心!

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,  

    请给我们更多时间、我们仍在讨论中。

    谢谢、此致、
    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirak-San 先生

    非常感谢您让我知道。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    此消息旨在告知您我们将继续调查您的故障分析、并在可用时返回答案。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    我已向您发送一个在 E2E 上连接的请求。 请接受此消息、以便我可以向您发送消息以私下继续此对话。

    谢谢、
    Trevor