请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/915905/dlp-nir-scan-nano
您好,
我使用的是具有2.1.0版本软件 GUI 的 DLP NIR 扫描微型器件。 我用它来测量固体材料。 我在测量方面遇到问题。 尽管我不会更改样本固体的位置、但每次 我获得不同的频谱(y 轴之间的差异)时、我都会更改该样本固体的位置。 这种差异的原因是什么?? 由于 未更改采样和器件位置、我本来希望出现重叠频谱。 这是否与器件校准有关? 开始测量之前、是否需要校准器件?? 如何使用此 DLP NIR 扫描微型器件获得适合固体的完美重叠频谱。 请帮我回答问题。
提前感谢