This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP NIR 扫描微型

Guru**** 1763085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/915905/dlp-nir-scan-nano

您好,

我使用的是具有2.1.0版本软件 GUI 的 DLP NIR 扫描微型器件。 我用它来测量固体材料。 我在测量方面遇到问题。 尽管我不会更改样本固体的位置、但每次 我获得不同的频谱(y 轴之间的差异)时、我都会更改该样本固体的位置。 这种差异的原因是什么??  由于 未更改采样和器件位置、我本来希望出现重叠频谱。  这是否与器件校准有关? 开始测量之前、是否需要校准器件?? 如何使用此 DLP NIR 扫描微型器件获得适合固体的完美重叠频谱。      请帮我回答问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dona、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    您要测量哪种类型的材料? 每个 NIRscan Nano EVM 都经过工厂校准、通常最好保持校准、不要尝试自己重新校准(工厂校准无法恢复)。

    您的频谱是什么样的?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dona:

    您注意到有多少变化(百分比)? 请向我们提供扫描数据文件吗?

    谢谢、此致、
    Hirak。