请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP5534PROJQ1EVM 我正在使用 DLP5534PROJQ1EVM 评估模块、并尝试找到一种方法、让它在加电时立即从 HDMI 输入端进行拉电流。 现在、它默认为 TI DLP 闪屏、每次加电时、我必须使用 DLPC230控制程序来选择源。 默认情况下、我想将其设置为 HDMI 输入、而不必使用 Cheetah SPI 进行演示。
提前非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 DLP5534PROJQ1EVM 评估模块、并尝试找到一种方法、让它在加电时立即从 HDMI 输入端进行拉电流。 现在、它默认为 TI DLP 闪屏、每次加电时、我必须使用 DLPC230控制程序来选择源。 默认情况下、我想将其设置为 HDMI 输入、而不必使用 Cheetah SPI 进行演示。
提前非常感谢!