This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5534PROJQ1EVM:如何在加电后立即将源设置为 HDMI?

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5534PROJQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/949846/dlp5534projq1evm-how-do-i-set-the-source-to-hdmi-immediately-from-power-up

器件型号:DLP5534PROJQ1EVM

我正在使用 DLP5534PROJQ1EVM 评估模块、并尝试找到一种方法、让它在加电时立即从 HDMI 输入端进行拉电流。 现在、它默认为 TI DLP 闪屏、每次加电时、我必须使用 DLPC230控制程序来选择源。 默认情况下、我想将其设置为 HDMI 输入、而不必使用 Cheetah SPI 进行演示。

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-您可以共享您的电子邮件地址吗? 我将与您脱机工作、以准备可编程到 DLPC230闪存中的新固件版本、该闪存将默认配置设置为外部视频1152x576 (HDMI)源。

    谢谢、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、Ross。 请通过[编辑]联系我