你好
我有兴趣在 项目中使用 DLPLCR70EVM DLP 板和 DLPLCRC410评估模块。
我需要能够以高于 32、225Hz 的速率翻转各个像素。
我知道我们可以在数组中重新写入每个像素的最大频率是 32、225Hz、但是否可以翻转单个像素、使图形的大部分速度与此相同?
此致、
James
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我有兴趣在 项目中使用 DLPLCR70EVM DLP 板和 DLPLCRC410评估模块。
我需要能够以高于 32、225Hz 的速率翻转各个像素。
我知道我们可以在数组中重新写入每个像素的最大频率是 32、225Hz、但是否可以翻转单个像素、使图形的大部分速度与此相同?
此致、
James
您好 James、
这是一个很好的问题。 对于此 DMD、必须加载整行。 因此、如果您要更改单个像素的图像、则必须加载每行中有更改的所有像素。
接下来是"镜时钟脉冲"(MCPS)。 这会导致微镜变为加载到 CMOS 阵列中的新状态。 这是以块的形式完成的。 对于该器件、有16个块、每行48个。 在再次寻址像素之前、此 MCP 后面必须跟随"稳定时间"。 MCP +稳定时间总计超过13us。
每秒32、225个图形通过使用相位(滚动)显示来实现、这与大多数手机摄像头上的滚动快门非常相似。 一个、两个或四个数据块被加载并发出 MCP。 当该块稳定时、下一组行会加载并发出 MCP。 重复此操作、直到加载并显示整个器件、然后从顶部开始。 这样、在加载其他块期间、MCP/稳定时间会被"隐藏"。
结果是、如果您使用全局 MCP、图像不会像现在那样同时显示。
如果您只对行进行更改寻址、加载时间将会缩短。 但仍然受 MCP 时间的支配。
Fizix
大家好、James、
请查看以下主题、而不是在此主题中重新创建答案:
这将回答您的问题。
Fizix