This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR70EVM:最大1位图形速率为32、225Hz、但是否可以使大部分图形保持相同、并以更高的速率翻转单个像素

Guru**** 1196390 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR70EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/943390/dlplcr70evm-maximum-1-bit-pattern-rate-is-32-225-hz-but-is-it-possible-to-leave-the-majority-of-the-pattern-the-same-and-flip-single-pixels-at-a-higher-rate

器件型号:DLPLCR70EVM

你好

我有兴趣在  项目中使用 DLPLCR70EVM DLP 板和 DLPLCRC410评估模块。  

我需要能够以高于 32、225Hz 的速率翻转各个像素。

我知道我们可以在数组中重新写入每个像素的最大频率是 32、225Hz、但是否可以翻转单个像素、使图形的大部分速度与此相同?  

此致、

James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    这是一个很好的问题。  对于此 DMD、必须加载整行。  因此、如果您要更改单个像素的图像、则必须加载每行中有更改的所有像素。   

    接下来是"镜时钟脉冲"(MCPS)。  这会导致微镜变为加载到 CMOS 阵列中的新状态。  这是以块的形式完成的。  对于该器件、有16个块、每行48个。  在再次寻址像素之前、此 MCP 后面必须跟随"稳定时间"。  MCP +稳定时间总计超过13us。

    每秒32、225个图形通过使用相位(滚动)显示来实现、这与大多数手机摄像头上的滚动快门非常相似。  一个、两个或四个数据块被加载并发出 MCP。  当该块稳定时、下一组行会加载并发出 MCP。  重复此操作、直到加载并显示整个器件、然后从顶部开始。  这样、在加载其他块期间、MCP/稳定时间会被"隐藏"。

    结果是、如果您使用全局 MCP、图像不会像现在那样同时显示。   

    如果您只对行进行更改寻址、加载时间将会缩短。  但仍然受 MCP 时间的支配。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的快速而详细的回复!  

    如果我只想翻转一行中的像素并始终仅加载该行、我可以期望多高的速度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、

    请查看以下主题、而不是在此主题中重新创建答案:

    https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/p/935255/3472192?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLPA200#3472192

    这将回答您的问题。

    Fizix