请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCRC410EVM 主题中讨论的其他部件:DLPLCR70EVM、 DLPR410
大家好、
我的客户想要订购 DLP 7000评估模块(DLPLCR70EVM)。
他有一个10年前购买的 DLP Discovery 4100开发平台(DLPLCRC410EVM)、他想问这个新的 DLP 7000模块是否与旧的 DLPLCRC410EVM 兼容?
谢谢你。