This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:DLPLCRC410EVM

Guru**** 1196390 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR70EVM, DLPLCRC410EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/941806/dlplcrc410evm-dlplcrc410evm

器件型号:DLPLCRC410EVM
主题中讨论的其他部件:DLPLCR70EVMDLPR410

大家好、

我的客户想要订购 DLP 7000评估模块(DLPLCR70EVM)。  

他有一个10年前购买的 DLP Discovery 4100开发平台(DLPLCRC410EVM)、他想问这个新的 DLP 7000模块是否与旧的 DLPLCRC410EVM 兼容?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议更新 DLPR410的固件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carey  

    是否可以使用  10年前购买的 DLPLCRC410EVM 来烧录新固件、然后 与 新的 DLP 7000模块?配对使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    对于此平台、IP 位于 PROM 中、不会进行重新编程。  必须购买新的 PROM 并将其安装在控制器板上。

    Fizix