This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:除了 DLPC3478与 DLPC3470等芯片差异外、DLP3010EVM-LC 和 DLP2010EVM-LC 原理图设计之间有何差异

Guru**** 633805 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLP3010EVM-LC, DLP3010LC, DLPC3478, DLP2010, DLP2010LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1161969/dlpc3470-what-are-differences-between-the-dlp3010evm-lc-and-dlp2010evm-lc-schematic-design-except-for-the-chip-difference-e-g-dlpc3478-vs-dlpc3470

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他器件: DLP2010EVM-LCDLP3010LCDLPC3478DLP3010EVM-LCDLP2010DLP2010LC

您好!

我们目前正在开发 DLPC3470定制显示板、同时检查 评估板 DLP2010EVM-LC 的参考设计。

在此过程中、我们还注意到 DLP3010EVM-LC  具有与 DLP2010EVM-LC 非常相似的设计、即使它使用 DLPC3478且用于 DLP3010LC

我的问题是、  

- DLP3010EVM-LC 和 DLP2010EVM-LC 原理图设计/电路板设计(光绘)之间有何差异、但 DLPC3478 与 DLPC3470等芯片差异除外

-  如果我们只将 DLPC3470芯片替换为 DLPC3478芯片、我们是否可以将最初开发用于 DLPC3470的此定制板用于 DMD3010-LC?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    我们的专家将尽快与您联系、并让您了解硬件角度3470和3478之间的差异。 感谢您的耐心

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    1) EVM 之间的差异应该很小。 控制器和 DMD 是两者之间最大的差异。

    2) 您能不能澄清您要使用的控制器和 DMD 组合? 您是否正在尝试将 DLPC3478与 DLP2010器件配合使用?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在基于 0.2英寸参考设计开发定制 PCB。 我的问题是、如果将 DLPC3470替换为 DLPC3478并将其连接到0.2英寸 DLP2010LC、我们是否可以使用相同的 PCB。 重点是、我们是否可以使用完全相同的设计 而无需进一步修改、但需要使用控制器和 DMD。

    此致、

    基金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这不应该是问题、但请让我们在本周结束之前与我们的硬件团队确认。 但是、正如 John 提到的、您需要将 DLPC 与相应的 DMD 配对。 在这种情况下、DLPC3478需要集成在具有0.3英寸 DLP3010LC DMD 的系统中。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    当然、 如果您的硬件团队能够确认这一点、那将是一个极大的缓解。

    祝你度过美好的一天!

    基金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    控制器和丝网是显著的差异。 您必须确保、如果您更改控制器、您还必须更改为相应的 DMD。 我还会确保您的 LED 也正确连接。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。  

    我的主要问题如下。  

    -如果我们只更换 DMD (DLP2010LC->DLP3010LC)和控制器(DLPC3470->DLPC3478)、我们是否可以使用现有的 PCB?

    例如 、您可以想象 我们使用的是 TI 参考设计。

    您能否更详细地阐述您的答案:

    - LED 连接正确意味着什么?

    -您提到 丝网 是其中的一个区别,这是否仅仅意味着参考 PCB 插图是不同的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    DLPC3470和 DLCP3478是引脚兼容的、您可以重复使用 PCB 板。  

    [引用 userid="502850" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1161969/dlpc3470-what-are-differences-between-the-dlp3010evm-lc-and-dlp2010evm-lc-schematic-design-except-for-the-chip-difference-e-g-dlpc3478-vs-dlpc3470/4375265 #4375265"]

     LED 连接正确意味着什么?

    -您提到 丝网 是其中的一个区别,这是否仅仅意味着参考 PCB 插图是不同的?

    [/报价]

    只要您使用正确的配对 DMD (DLP3010LC 和 DLPC3478)、它就能正常工作。  

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这大大减轻 了我们团队的压力—谢谢!