主题中讨论的其他器件: DLP2010EVM-LC、 DLP3010LC、 DLPC3478、 DLP3010EVM-LC、 DLP2010、 DLP2010LC
您好!
我们目前正在开发 DLPC3470定制显示板、同时检查 评估板 DLP2010EVM-LC 的参考设计。
在此过程中、我们还注意到 DLP3010EVM-LC 具有与 DLP2010EVM-LC 非常相似的设计、即使它使用 DLPC3478且用于 DLP3010LC
我的问题是、
- DLP3010EVM-LC 和 DLP2010EVM-LC 原理图设计/电路板设计(光绘)之间有何差异、但 DLPC3478 与 DLPC3470等芯片差异除外
- 如果我们只将 DLPC3470芯片替换为 DLPC3478芯片、我们是否可以将最初开发用于 DLPC3470的此定制板用于 DMD3010-LC?
谢谢你