请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC230-Q1 您好~
DLPC230-Q1片上 SRAM 的存储器大小是多少?
DLPC230-Q1视频输入接口在1秒内有多少帧?

非常感谢、祝您一切顺利
Weite
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好~
DLPC230-Q1片上 SRAM 的存储器大小是多少?
DLPC230-Q1视频输入接口在1秒内有多少帧?

非常感谢、祝您一切顺利
Weite
DLPC230 SRAM 旨在管理1152x1152的最大 DMD 尺寸。 (0.55英寸 DMD)、支持60Hz 的帧速率。
有关更多详细信息、请参阅数据表第6.15节。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc230-q1.pdf
这是否能回答您的问题?
谢谢、
Jason