This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:eSRAM 帧缓冲器

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC230-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1163794/dlpc230-q1-esram-frame-buffer

器件型号:DLPC230-Q1

您好~

 DLPC230-Q1片上 SRAM 的存储器大小是多少?

DLPC230-Q1视频输入接口在1秒内有多少帧?

非常感谢、祝您一切顺利

Weite

e:weite.chi@ofilm.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLPC230 SRAM 旨在管理1152x1152的最大 DMD 尺寸。  (0.55英寸 DMD)、支持60Hz 的帧速率。   

    有关更多详细信息、请参阅数据表第6.15节。   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc230-q1.pdf

    这是否能回答您的问题?

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我有另一个问题,谢谢。

    5530 EVM 中从输入(HDMI/DVI)到输出(DMD)的一帧时间?

    非常感谢、祝您一切顺利

    Weite

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weite -

    该芯片组具有一帧延迟:因此60Hz 视频帧的延迟为16.67ms。  

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、Jason、

    非常感谢。

    Weite