Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPC2607
主题中讨论的其他器件: DLPC2607
您好、E2E 专家、
你好。
我正在请求有关我正忙于处理的项目的帮助。 我尝试将我购买的 DLPDLCR2000EVM 模块连接到 Raspberry Pi 4 B 型、这样投影仪就可以用作 Raspberry PI 桌面环境的显示器。
我所做的工作:
(供参考、我使用的是最新版本的 Raspberry Pi OS (32位)、Raspberry PI 由5V 2A 供电)
我已在 raspi-config 设置中对 I2C 接口进行了平衡。
我已按照本教程中的说明操作: https://mickmake.com/post/build-a-pi-zero-w-pocket-projector-project/
我按照指示编辑了/boot/config.txt 文件、将其放在末尾、然后更改了几次其位置、以尝试解决我遇到的问题。
我编辑了/etc/rc.local 文件并添加了教程中指定的 I2C 行("i2cset -y 3 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x13 i、"i2cset -y 3 0x1b 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 i)、我不确定 RC.local 文件是否正在运行、但我不确定重要的是、因为当我手动运行终端中的行时、返回的 I2C 器件不存在。
我将 DLPDLCR2000EVM 连接到 Raspberry PI、这应该是正确的。
我曾尝试在教程中使用 GitHub 文件、但它返回了多个未找到的文件错误。


当前发生的情况:
DLPDLCR2000EVM 接收来自 Raspberry PI 的电源、显示闪屏、有时闪屏、有时还会闪烁红屏。 DLPDLCR2000EVM 似乎未接收到来自 Raspberry PI 的任何信号。
我的问题:
Raspberry Pi 4 B 型是否与 DLPDLCR2000EVM 兼容、是否应该使用不同的 Raspberry Pi?
这可能是接线问题吗?
我是否需要在/boot/config.txt 文件中添加/更改内容?
我是否需要在/etc/rc.local 文件中添加/更改内容?
我是否需要采取任何其他步骤来使 Raspberry Pi 与 DLPDLCR2000EVM 连接?