This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:Raspberry PI 连接

Guru**** 2647415 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1160957/dlpdlcr2000evm-raspberry-pi-interfacing

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC2607

您好、E2E 专家、

你好。

我正在请求有关我正忙于处理的项目的帮助。 我尝试将我购买的 DLPDLCR2000EVM 模块连接到 Raspberry Pi 4 B 型、这样投影仪就可以用作 Raspberry PI 桌面环境的显示器。

 

我所做的工作

(供参考、我使用的是最新版本的 Raspberry Pi OS (32位)、Raspberry PI 由5V 2A 供电)

我已在 raspi-config 设置中对 I2C 接口进行了平衡。

我已按照本教程中的说明操作: https://mickmake.com/post/build-a-pi-zero-w-pocket-projector-project/

我按照指示编辑了/boot/config.txt 文件、将其放在末尾、然后更改了几次其位置、以尝试解决我遇到的问题。

我编辑了/etc/rc.local 文件并添加了教程中指定的 I2C 行("i2cset -y 3 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x13 i、"i2cset -y 3 0x1b 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 i)、我不确定 RC.local 文件是否正在运行、但我不确定重要的是、因为当我手动运行终端中的行时、返回的 I2C 器件不存在。

我将 DLPDLCR2000EVM 连接到 Raspberry PI、这应该是正确的。

我曾尝试在教程中使用 GitHub 文件、但它返回了多个未找到的文件错误。

当前发生的情况

DLPDLCR2000EVM 接收来自 Raspberry PI 的电源、显示闪屏、有时闪屏、有时还会闪烁红屏。 DLPDLCR2000EVM 似乎未接收到来自 Raspberry PI 的任何信号。

 

我的问题:

Raspberry Pi 4 B 型是否与 DLPDLCR2000EVM 兼容、是否应该使用不同的 Raspberry Pi?

这可能是接线问题吗?

我是否需要在/boot/config.txt 文件中添加/更改内容?

我是否需要在/etc/rc.local 文件中添加/更改内容?

我是否需要采取任何其他步骤来使 Raspberry Pi 与 DLPDLCR2000EVM 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎回来参加 E2E 论坛!

    Raspberry Pi 4 B 型与 DLPDLCR2000EVM 兼容。  

    DLPDLCR2000EVM 上有一个"VINTF"引脚 、可位于 www.ti.com/.../dlpu049c.pdf 的第3.2节中系统的引脚映射中。 它将是 P2 GPIO 连接器上的引脚3。 该引脚用于定义 DLPC2607的 I2C 接口电压。 除非驱动该引脚、否则 DLPC2607将不知道要检测的 I2C 电平。

    确保 Raspberry Pi 和 DLPDLCR2000EVM 处于相同的+5V 电压电平、以实现正确的 I2C 通信。 将 RPi GND 连接到 EVM GND、并确保 RPi 和 EVM 之间的所有跳线均正确放置。

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    你好。

    我将 VINTF 引脚连接到 Raspberry PI 上的接地引脚、结果包括:

    1. Raspberry Pi 启动时不再显示启动屏幕、但 EVM 的板载 LED 仍然亮起
    2.在/dev/dev 中看不到新的 i2c 设备

    是否需要配置其他内容?
    您是否需要可用的/dev/dev 设备的屏幕截图?

    一如既往地感谢您的支持。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    目前、TI 不提供 DLPDLCR2000EVM 对 Raspberry Pi 的官方支持。 在可能的情况下将提供支持。 下面是一些可帮助您入门 的资源:E2E Thread 1、E2E Thread 2和外部教程(Rpi 实现接近尾声)。

    VINTF 引脚应该被连接至 RPi 上的一个电压、3.3V 或者5V、而不是接地引脚。 VINTF 上的电压 定义了用于 I2C 命令的 DLPC2607的接口电压。

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    你好。

    我将 VINTF 引脚连接到3.3V 和5V 引脚、但两者都不起作用。
    结果 EVM 不再显示任何内容。
    我是否可以提供有关 Raspberry PI 设置的任何信息、以帮助提供建议?

    我的导线长度是否可能会妨碍我的 PI 与 EVM 进行通信?

    提前感谢您的支持。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    以上评论和 相关 E2E 博文中链接的教程是我们在 使用 EVM 设置 Raspberry Pi 方面拥有的唯一资源。 Raspberry Pi 不是 TI 官方支持的、因此我们可以为您提供的支持非常有限。

    导线可能太长、或者27个连接中的导线或两根放错了位置。 是否发送 I2C 命令以将分辨率设置为 nHD? 请参阅 《DLPC2607编程人员指南》的第19页

    最棒的

    Maxine