This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:关于外部触发器

Guru**** 2579915 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350, DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1162636/dlplcr4500evm-about-the-external-trigger

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC350DLP4500

大家好、我对外部触发模式有疑问。

当我想连续显示三个花瓣数量(曝光时间=图形序列=10ms)时、

应向 J11引脚施加哪种类型的信号?

您能告诉我有关上述情况的2个输入触发信号吗?

此致、

科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro、

    欢迎回来访问 E2E 论坛。

    以下对输入触发器的描述摘自《DLP4500EVM 用户指南》的第4.1节。

    在图形序列模式下、48个位平面可从闪存中预加载、然后使用具有不同位深度的图形组合进行定序。 为了使摄像头与显示的图形同步、DLPC350支持两个触发输入和两个触发输出。 TRIG_IN_1脉冲指示 DLPC350前进到下一个图形、而 TRIG_IN_2启动和停止图形序列。 TRIG_OUT_1帧图形的曝光时间、而 TRIG_OUT_2指示图形序列的开始或24位平面的内部缓冲区边界。 例如、在图3-10中、VSYNC 启动图形序列显示。 图案序列由一系列连续三个图案组成。 第一个图形序列由 P1、P2和 P3组成。 P3是 RGB 模式、它显示了 P3.1、P3.2和 P3.3的时间顺序表示。 第二个图形序列由三个图形组成:P4、P5和 P6。 第三个序列由 P7、P8和 P9组成。 TRIG_OUT_1帧每个图形暴露、而 TRIG_OUT_2指示三个图形序列中每个序列的开始。 在图3-11中、将显示一组由四个图案组成的图案序列。 TRIG_OUT_1帧每个图形暴露、而 TRIG_OUT_2指示每个四图形序列的开始。 TRIG_IN_1脉冲会使图形提前。

    请告诉我们这是否能解答您的问题、或者是否需要进一步澄清。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    感谢你的答复。

    如上所述、如果我想显示连续图形、则 TRIG_IN_2脉冲 shoud 只是一个脉冲、指示图形序列开始。

    例如,当我设置 曝光时间=pattern sequence =1ms 时,TRIG_IN_1脉冲是1kHz 脉冲序列,TRIG_IN_2只是一个脉冲。

    是这样吗?

    此致、

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro、

    我们可以对此进行研究并进行澄清。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro、

    因此、请记住、实际上有不同的触发模式。 以上说明适用于模式1、因此请确保您进行相应设置。

    您可以从 DLP4500 EVM 用户指南的第3.3.1节中阅读有关触发模式的更多信息。

     

     

    您还可以在 DLPC350数据表的第8.4.1节中阅读有关触发模式和示例的更多信息。

    https://www.ti.com/lit/gpn/dlpc350

     

     

     

    请参阅示例以及如何使用各种触发信号。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的申请。

    我了解每个触发器的含义。

    作为确认、在 GUI 中、触发模式1对应于图形序列模式、 而触发模式2对应于图形序列模式[可变曝光]。  

    我的理解是否正确?

    此致、

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro、

    GUI 似乎不支持触发模式2。 可以在 GUI 右侧看到正在使用的触发模式。

    在图形序列模式中、触发模式0或1是可选的。 在模式序列[可变曝光]模式中、触发模式3或4是可选的。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、  

    感谢你的答复。

    您能否告诉我外部触发 器在模式序列[可变曝光]模式(触发模式3或4)下如何工作?

    此致、

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro、

    请参阅以下有关 DLP4500 EVM 用户指南中不同模式的说明。  

    如需更多说明、您只能将 Vsync 触发模式与视频端口模式源配合使用。

    对于图形源闪存、您只能使用内部/外部触发模式。

    图形序列模式或图形序列模式(可变曝光)都具有序列设置选项、可支持 vsync 触发器或内部/外部触发器。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我知道 图形序列[可变曝光]模式的功能、但应该如何设置外部触发器?

    我想知道外部触发器在模式序列[可变曝光]模式下是如何工作的。

    此致、

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro、

    请参阅以下内容。

    在 GUI 中、您可以选择外部正边沿或外部负边沿作为触发器类型。

    另请参阅《DLP4500 EVM 用户指南》中讨论触发器连接器信息的第7节。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    抱歉、您能告诉我 图形序列模式和图形序列[可变曝光]模式之间的外部触发器差异吗?

    此致、

    科科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokoro-San、

    这两种模式之间的操作是相同的、除了每种模式的曝光时间。 以下摘录摘自 《DLPLCR4500EVM 用户指南》的第3.3.2节

    在模式序列[可变曝光]模式下操作时、使用此子选项卡设置序列设置。 所有部分都与序列设置子选项卡相同、但模式曝光时间和模式周期现在是按模式设置的、而不是为序列中的所有模式设置相同的值。

    此致、

    奥斯汀