主题中讨论的其他器件:DLPC350、 DLP4500
大家好、我对外部触发模式有疑问。
当我想连续显示三个花瓣数量(曝光时间=图形序列=10ms)时、
应向 J11引脚施加哪种类型的信号?
您能告诉我有关上述情况的2个输入触发信号吗?
此致、
科科罗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我对外部触发模式有疑问。
当我想连续显示三个花瓣数量(曝光时间=图形序列=10ms)时、
应向 J11引脚施加哪种类型的信号?
您能告诉我有关上述情况的2个输入触发信号吗?
此致、
科科罗
您好、Kokoro、
欢迎回来访问 E2E 论坛。
以下对输入触发器的描述摘自《DLP4500EVM 用户指南》的第4.1节。
在图形序列模式下、48个位平面可从闪存中预加载、然后使用具有不同位深度的图形组合进行定序。 为了使摄像头与显示的图形同步、DLPC350支持两个触发输入和两个触发输出。 TRIG_IN_1脉冲指示 DLPC350前进到下一个图形、而 TRIG_IN_2启动和停止图形序列。 TRIG_OUT_1帧图形的曝光时间、而 TRIG_OUT_2指示图形序列的开始或24位平面的内部缓冲区边界。 例如、在图3-10中、VSYNC 启动图形序列显示。 图案序列由一系列连续三个图案组成。 第一个图形序列由 P1、P2和 P3组成。 P3是 RGB 模式、它显示了 P3.1、P3.2和 P3.3的时间顺序表示。 第二个图形序列由三个图形组成:P4、P5和 P6。 第三个序列由 P7、P8和 P9组成。 TRIG_OUT_1帧每个图形暴露、而 TRIG_OUT_2指示三个图形序列中每个序列的开始。 在图3-11中、将显示一组由四个图案组成的图案序列。 TRIG_OUT_1帧每个图形暴露、而 TRIG_OUT_2指示每个四图形序列的开始。 TRIG_IN_1脉冲会使图形提前。
请告诉我们这是否能解答您的问题、或者是否需要进一步澄清。
此致、
奥斯汀
您好、Kokoro、
因此、请记住、实际上有不同的触发模式。 以上说明适用于模式1、因此请确保您进行相应设置。
您可以从 DLP4500 EVM 用户指南的第3.3.1节中阅读有关触发模式的更多信息。
您还可以在 DLPC350数据表的第8.4.1节中阅读有关触发模式和示例的更多信息。
https://www.ti.com/lit/gpn/dlpc350
请参阅示例以及如何使用各种触发信号。
希望这对您有所帮助。
谢谢、
陈亚历克斯