This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:DLPC120-Q1和 DLP3030-Q1 HUD 产品在开发中存在一些问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3030-Q1, DLPC120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/760924/dlpc120-q1-dlpc120-q1-and-dlp3030-q1-hud-product-has-some-problem-in-development

器件型号:DLPC120-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP3030-Q1

我使用 DLPC120-Q1和 DLP3030-Q1开发 HUD 产品,我们的原理图与参考设计2514132b 相同、但 PCB 布局与 参考设计完全不同。 当我们使用 ACP 和 CA310对 PGU,进行校准时,我发现输出亮度存在间隙,我们无法通过调整粗略组合参数来消除间隙。 我们使用了 TI EVM 板 对 PGU 进行校准,没有 问题。 我将 校准文件下载到 HUD 板,并通过 ACP 设置亮度,我发现 DM 模式下的 HUD 低亮度值比  CM 模式下的高亮度值要亮。 而 低亮度中的颜色具有偏差和抖动。  我们无法 解决问题,我们的 HUD 板有什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wenwen、
    我有几个问题可以帮助解决这个问题。

    您使用的是哪个版本的汽车控制程序? 请使用1.4.2.57,因为之前的版本在校准期间出现了 CA-310的问题。

    您是否确保调整可变电阻器以调整新电路板上的光电二极管响应? 在我们的原理图中、这是 R58。 需要调整该值、以便光电二极管响应正确饱和。 对于所有光学系统、该值都将发生变化、因为它取决于光电二极管上入射的光量、如果调整不当、可能会导致您看到的问题。 听起来您的电阻器可能调整得太高。 典型值介于300-1000欧姆之间、但测量 EVM 板上的电位器值并调整 HUD 板以匹配该值。

    希望这能有所帮助。

    此致、
    杰克逊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jackson,
    感谢您的帮助! 我,ACP 1.4.2.57k Ω、我在 EVM 板上测量的 R58值为3.3KΩ,Ω、我们在板上设置相同的值。 我将尝试将电位器值更改为300-1000欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jackson,
    我尝试将电位计值更改为300-1000欧姆,这会导致其他问题:当我将亮度值设置为>10000或更高时,亮度不会改变。 我想,这可能是电源和 GND 噪声引起的问题。电感器 L2在驱动 LED 时具有很大的噪声,它会导致 P12V_HC_6电源噪声600mV,和 GND 噪声120mV。 ,,、我们没有将 PGND 和 GND 分开、我们使用了一个公共 GND。 您是否认为这会导致问题?
    设想您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wenwen、

    如果 EVM 板在电位计为3.3k 欧姆的情况下工作、那么这可能是一个好位置。

    将所有接地端置于公共平面上可能会导致问题和过量噪声。 此接地层噪声肯定会限制低电平下的亮度输出。 电路板的12V 电源来自何处? 如果输入端存在电噪声、则可能会通过电路板耦合。 您是否了解过输入端的噪声?

    此致、
    杰克逊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wenwen、

    如果您确定了电路板布局上的噪声源、或者对布局或 EVM 布局有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    杰克逊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jackson、
    我没有测试电路板上的噪声、因为我没有 PGU。 我们将在本月设计新的 PCB 布局、然后我将向您发送检查通知。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新、

    请随时在此处提出任何后续问题或创建新主题。

    -Jackson