请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC120-Q1 主题中讨论的其他器件:DLP3030-Q1、
我使用 DLPC120-Q1和 DLP3030-Q1开发 HUD 产品,我们的原理图与参考设计2514132b 相同、但 PCB 布局与 参考设计完全不同。 当我们使用 ACP 和 CA310对 PGU,进行校准时,我发现输出亮度存在间隙,我们无法通过调整粗略组合参数来消除间隙。 我们使用了 TI EVM 板 对 PGU 进行校准,没有 问题。 我将 校准文件下载到 HUD 板,并通过 ACP 设置亮度,我发现 DM 模式下的 HUD 低亮度值比 CM 模式下的高亮度值要亮。 而 低亮度中的颜色具有偏差和抖动。 我们无法 解决问题,我们的 HUD 板有什么问题?