请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP5530-Q1 主题中讨论的其他器件: DLPDLCR4710EVM-G2
我正在寻找适用于 DLP5530-Q1的评估模块。 我希望它为每个 LED 处理25安培的电流。
我找到了 DLP5531-Q1EVM、不确定它是否适用于 DLP5530。 此外、该 EVM 只能处理每个 LED 的6A 电流。 我需要25A。
您可以推荐一款 EVM 吗? 谢谢。
m