This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530-Q1:为高电流寻找合适的 EVM

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530-Q1, DLPDLCR4710EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/766718/dlp5530-q1-looking-for-the-right-evm-for-high-current

器件型号:DLP5530-Q1
主题中讨论的其他器件: DLPDLCR4710EVM-G2

我正在寻找适用于 DLP5530-Q1的评估模块。 我希望它为每个 LED 处理25安培的电流。

我找到了 DLP5531-Q1EVM、不确定它是否适用于 DLP5530。 此外、该 EVM 只能处理每个 LED 的6A 电流。 我需要25A。  

您可以推荐一款 EVM 吗? 谢谢。

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Meng、

    我们有一个 DLP5530-Q1电子 EVM、与5531版本类似、但它尚未在 TI.com 上提供。 这适用于 RGB 3 LED 系统、但通常可用于(几乎)任何3个 LED。 这可以支持高达8V 的正向电压和每个 LED 通道6A 的最大电流。

    25A 电流非常高。 我知道一些高功率 LED 需要这种功能、但 LED 驱动器需要进行修改、但可能需要针对高电流进行完全重新设计。 现有的 DLP5530-Q1 EVM 具有视频格式器板和 LED 驱动器板、因此、如果设计了新的 LED 驱动器、则可以将其设计为与 DLP5530-Q1显示系统配合使用。

    另一个注意事项是、虽然一些较大的 LED 需要更大的电流来提供最大亮度、但可用于耦合 DLP5530-Q1 DMD 的光量有限、受到 DMD 展度的限制。 对于该系统、一些较大的 LED 效率很低、与6A LED 相比、亮度可能不会大幅提高。

    如果您有更多有关 LED 规格(尺寸、电流、电压、波长等)的信息 我可以针对 LED 驱动器架构的潜在更改和/或重新设计提出一些建议。

    此致、
    杰克逊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢杰克逊!

    我有两个 LED、一个具有2.7x1.6mm 的发光表面、另一个是3.3x1.54mm。 第一个电流最高可驱动20A、后一个电流最高可驱动25A。 电压介于2 - 5V 之间。 波长为 R、G 和 B (主要波长峰值为613、555、451nm)。

    你有什么建议吗?

    谢谢、

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    我们当前通过汽车认证的芯片组 EVM 仅支持高达6A 的 LED 驱动器运行。 由于 DLP5530-Q1 EVM 上的 LED 驱动电路大多位于外部、因此使用额定电流较高的应用的组件和布局时、应该能够与芯片组配合使用。

    还有一些其他 EVM 不使用汽车芯片组、但可能用于 LED 测试。 DLPDLCR4710EVM-G2 EVM 当前可驱动高达16A 的 LED 电流。

    我希望这对您有所帮助、
    杰克逊