This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2000:减少 VLED 降压-升压输入电流尖峰

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/767231/dlpa2000-reducing-vled-buck-boost-input-current-spikes

器件型号:DLPA2000

您好!

我们所期望的最大 LED 电流仅为~300mA。  但是、在红色、绿色和蓝色之间转换时、由于降压/升压转换器尝试尽快填充输出电容器、因此存在巨大的输入电流尖峰(1.5A)。  我担心这些电流尖峰会导致整个 VSYS 轨的电压骤降、从而导致电容嗡嗡声。   

由于目标电流远低于芯片的最大电流(750mA)、是否有任何方法可以降低输入电流尖峰?   

我们能否减小 VLED 电容、因为我们的最大负载电流低于正常值?   

是否有任何可减缓 VLED 电压斜坡的内部寄存器?   

谢谢、
G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald、您好、

    您是否能够分享您描述的波形以及您的电路中有关此部分的原理图?

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是整个 PMIC 的输入电流波形的屏幕截图。  这是使用差分探针在10毫欧电阻器上感测的。  是否预计会出现这种幅度电流尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    我通常不会预计电流尖峰会这么高。 您是否能够共享显示输入电容和 DLPA2000电路的原理图? 查看 Vled 和 IVled (如果可能)也会很有帮助。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们的原理图中特定于 VLED 降压/升压的部分。

    请注意、未放置2个 PPVLED 电容器。  对于我呈现的波形、总输出电容为~44uF。  我很快将提供组合的 V 和 I 波形。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH3:VLED CH4 ILED (阳极):

    通道3:VLED 通道4:I_Input

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    感谢您上传波形。 让我与同事讨论一些可能的想法、我会尽快回复您。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    讨论后、有几种可能需要考虑。 首先、我想确认、当从较低的 LED 电压切换到较高的 LED 电压时、输入端会出现一定数量的电流尖峰。 这是因为 VLED 上的电容器需要充电至更高的新电压。 这些电容器在充电时将提供一条接地的低阻抗路径、从而实现电流尖峰。

    为了进一步降低尖峰、我建议进一步减小 Vled 电容。 只要您的电压稳定、您就可以通过实验继续降低电容、直到输入电流尖峰降低。 此外、您可以随意向输入电压添加额外的电容、以确保更好的稳定性、从而提供所需的瞬时电流。 我还想确认您只安装了其中一个电感器。

    最后、您可能需要考虑进一步增大 RLIM 以进一步提高信噪比。 您可以这样做、因为您不需要 DLPA2000能够输出的最大电流。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 是的、只放置了1个电感器。

    如果我们决定减小电容、是否建议使用特定的指示器? 我想我将测量电压阶跃期间的过冲、并确保它不会发生欠阻尼(即在达到稳态之前没有明显的摆动)。

    锁定最大电流后、我将相应地增大 RLIM 以改善信号。

    谢谢、
    Gerald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    我建议最初保持2.2uH。 如果我们在解决电流问题后看到其他问题、我们可以考虑增大电感器。

    谢谢、
    Kyle