请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPA2000 您好!
我们所期望的最大 LED 电流仅为~300mA。 但是、在红色、绿色和蓝色之间转换时、由于降压/升压转换器尝试尽快填充输出电容器、因此存在巨大的输入电流尖峰(1.5A)。 我担心这些电流尖峰会导致整个 VSYS 轨的电压骤降、从而导致电容嗡嗡声。
由于目标电流远低于芯片的最大电流(750mA)、是否有任何方法可以降低输入电流尖峰?
我们能否减小 VLED 电容、因为我们的最大负载电流低于正常值?
是否有任何可减缓 VLED 电压斜坡的内部寄存器?
谢谢、
G