请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/770449/dlpc2607-dlpc2607
器件型号:DLPC2607主题中讨论的其他器件:DLP2000、 DLPDLCR2000EVM
大家好、我使用 dlp2000通过输出 rgb888的 HDMI 控制器投射图像。 我发送了有关输入源+输入分辨率+输出格式的命令、但我没有获得任何图像输出、它只是停留在闪屏上。
如果我发送命令来显示 一组内部模式、它将显示内部测试模式、但我在底部得到一个蓝色条纹(请参阅下图)、如果我发送命令将显示更改为闪 屏、 它不会更改为启动屏幕、并且将保持在内部测试模式。
我还尝试将其与 bbb 配合使用、但 EVM 无法启动、D2指示灯将保持亮起状态。