This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:Dlpc2607

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/770449/dlpc2607-dlpc2607

器件型号:DLPC2607
主题中讨论的其他器件:DLP2000DLPDLCR2000EVM

大家好、我使用 dlp2000通过输出 rgb888的 HDMI 控制器投射图像。 我发送了有关输入源+输入分辨率+输出格式的命令、但我没有获得任何图像输出、它只是停留在闪屏上。

如果我发送命令来显示 一组内部模式、它将显示内部测试模式、但我在底部得到一个蓝色条纹(请参阅下图)、如果我发送命令将显示更改为闪 屏、 它不会更改为启动屏幕、并且将保持在内部测试模式。

我还尝试将其与 bbb 配合使用、但 EVM 无法启动、D2指示灯将保持亮起状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Asif:

    欢迎使用 E2E。 很遗憾听到您遇到问题。

    您是否面临 DLPDLCR2000EVM 或定制第三方 EVM 的这些问题?

    此致
    Azad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 DLPDLCR2000EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asif、

    感谢您的耐心等待。 您能否分享您的 HDMI 源视频时序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    计时
    H_PW10.
    H_BP36.
    H_VD800
    H_FP210

    V_PW10.
    V_BP13.
    V_VD480
    V_FP22.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试再次发送相同的命令、但仍然没有图像输出、但是在发送命令后、如果我按下控制器上的任何按钮、整个显示屏将变为蓝色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asif、

    您使用哪些寄存器值进行输入分辨率? 您似乎正在尝试推送800x480视频源。 DMD 的原始分辨率为640x360 (最大显示分辨率为854x480)。 您是否曾尝试先使用640x360或854x480显示屏设置系统?

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制器输出800x480分辨率、我尝试输入分辨率的命令为:

    0x0C 0x00 0x00 0x00 0x13

    还尝试了:

    0x0C 0x00 0x00 0x00 0x19

    但没有成功、只停留在闪屏上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asif、

    很抱歉耽误您的回答、感谢您的耐心。

    假设您始终为输入源(0x0B)和输入分辨率(0x0c)发送 I2C 命令、并且您的传入视频输入与 EVM 定义的 RGB888规范相匹配、则您应该会看到视频输出、而不会有其他命令。 否则、表示系统存在其他问题。

    对于启动器、请确保遵循 DLPDLCR2000EVM 用户指南中定义的相同过程:
    www.ti.com/.../dlpu049c.pdf

    如果您有 BeagleBone Black、您甚至可以完成安装正确软件并将其与系统连接的练习。 这将帮助您自己证明视频时序或前端配置是否有任何问题。 BeagleBone Black 软件加载了一个已知可与 EVM 配合使用的视频时序。

    为方便起见、我提供了 BBB 使用的时序如下:

    显示时序{
    本机模式=<&timing0>;
    ting0:640x360{
    时钟频率=<5900000>;
    hactive =<640>;
    vactive =<360>;
    前沿=<14>;
    后沿=<12>;
    HSYNC-LEN =<4>;
    后沿=<9>;
    垂直前沿=<2>;
    vsync-len =<3>;
    HSYNC-ACTIVE =<0>;
    vsync-active =<0>;
    };

    是否可以配置您的源以使用这些时序? 然后、您可以将系统配置为正确的源和分辨率:

    发送>> 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00
    发送>> 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x1b

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在第一篇文章中提到的、我还尝试将其与 bbb 配合使用、但 EVM 无法启动、D2指示灯将保持亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asif、

    感谢您的反馈。

    如果 EVM 未在 BBB 上引导、这是因为您的系统中未安装与 EVM 兼容的相应驱动程序/覆盖面。 D2灯有效亮起意味着系统由于 BeagleBone 将 RESET 信号驱动为低电平而卡在复位状态。 此处提供了有关如何使用适当的驱动程序设置系统的指南:
    e2e.ti.com/.../621466

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照链接中提供的所有步骤操作、但如果 EVM 使用 bbb 插入、则 EVM 仍无法启动、只需打开 D2指示灯、当将 bbb 插入 EVM 时、bbb 无法连接到 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asif、

    如果是这种情况、您的系统可能会遇到驱动程序问题。 我建议您首先检查系统上是否加载了 DLPDLCR2000EVM Cape 覆盖。 本教程的第9页显示了如何检查:
    cdn-learn.adafruit.com/.../introduction-to-the-beaglebone-black-device-tree.pdf

    最后、如果驱动程序丢失、您可以下载驱动程序的本地副本、以在此处手动安装它们:
    e2e.ti.com/.../663939

    安装驱动程序并将其加载到系统中后、Cape 覆盖配置应像正常的 BBB Cape 一样容纳 DLPDLCR2000EVM。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo