请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR2000EVM 主题中讨论的其他器件: DLP2000、 DLPC2607
您好!
我完全可以使用 Raspberry P3 B+型和 DLPDLCR2000EVM。 我将设置和构建连接 RPi 26引脚与 DLPDLCR2000EVM 的硬件模块、该模块工作正常。
但是、对于 UP 板+ DLPDLCR2000EVM、我会遇到问题、该电路板具有与 Raspberry Pi3型号 B+相同的40GPIO 引脚配置!
我会尽一切可能!
因此、请指导我进行有关 DLPDLCR2000EVM 连接设置的过程、以将其转换为任何通用标准、如 HDMI、USB 等任何其他可能的格式。
1) 1)如何将 DLPDLCR2000EVM 模块连接到 HDMI 端口?
2) 2)除了 DPI 格式外、还有哪些其他可能的方法可以将 DLPDLCR2000EVM 连接到任何主机处理器?
3) 3)是否有任何可能的方法将主机处理器直接连接到 DLPDLCR2000EVM 的 DMD 模块?