This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:将 DLPDLCR2000EVM 用作 Univesal 连接器

Guru**** 1785650 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLP2000, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/760019/dlpdlcr2000evm-dlpdlcr2000evm-as-univesal-connector

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLP2000DLPC2607

您好!

我完全可以使用 Raspberry P3 B+型和 DLPDLCR2000EVM。 我将设置和构建连接 RPi 26引脚与 DLPDLCR2000EVM 的硬件模块、该模块工作正常。
但是、对于 UP 板+ DLPDLCR2000EVM、我会遇到问题、该电路板具有与 Raspberry Pi3型号 B+相同的40GPIO 引脚配置!

我会尽一切可能!

因此、请指导我进行有关 DLPDLCR2000EVM 连接设置的过程、以将其转换为任何通用标准、如 HDMI、USB 等任何其他可能的格式。  

1) 1)如何将 DLPDLCR2000EVM 模块连接到 HDMI 端口?

2) 2)除了 DPI 格式外、还有哪些其他可能的方法可以将 DLPDLCR2000EVM 连接到任何主机处理器?

3) 3)是否有任何可能的方法将主机处理器直接连接到 DLPDLCR2000EVM 的 DMD 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Divyesh、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    听起来您能够让 EVM 与 Raspberry Pi 一起工作、但使用板时遇到了一些问题。 是这样吗? 您能否提供您尝试与 DLP2000 EVM 连接的电路板的型号/产品信息?

    同时、我可以就您的上述问题提供一些初步意见:

    1) 1)如何将 DLPDLCR2000EVM 模块连接到 HDMI 端口?
    为了将 DLPDLCR2000EVM 连接到 HDMI、您需要一种将 HDMI 转换为并行 RGB888的方法。 这可以使用 HDMI 接收器芯片来实现、例如 ITE 中的 IT6801。

    2) 2)除了 DPI 格式外、还有哪些其他可能的方法可以将 DLPDLCR2000EVM 连接到任何主机处理器?
    如上所述、要使用除并行视频输入之外的格式、您需要一个可转换为并行的接收器芯片。 芯片的正确选择取决于您的格式和用例。

    3) 3)是否有任何可能的方法将主机处理器直接连接到 DLPDLCR2000EVM 的 DMD 模块?
    遗憾的是、您必须通过将主机处理器连接到 DLPC2607。 您无法直接与 DMD 模块连接。

    但愿如此。 请告诉我如何跟进并进一步帮助您。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philippe Dollo、

    感谢您快速回答并给出合适的答案。

    是的、您回答正确。 我在上板和 DLP2000EVM 接口之间遇到了一些问题! 下面我提供了有关板上的一些信息(up-CHT01-A10-0432):
    SoC -采用64位架构的英特尔Registered凌动Tmx5-Z8350处理器(2M 高速缓存,1.44 GHz 至1.92 GHz) CPU,四核;
    与大多数 Raspberry Pi HAT 兼容;

    请查看以上详细信息。 并参考以了解合适的解决方案、例如、有多少种可能的方法可以将板连接到 DLP2000EVM?

    希望得到积极的解决方案!

    此致、
    Divyesh ZANZMERIYA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Divyesh、

    我对延迟回复表示歉意。

    在查看此电路板的文档时、我注意到系统上有一个40引脚的 GPIO 接头。 如果可以对这些引脚的功能进行重新编程、则可以使用适当的驱动器将它们重新用于 RGB888并行视频输出。 如果无法实现、您可能需要创建适配器板、以便将板上的 HDMI 或 DSI 端口与 ITE6801接收器芯片连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philippe Dollo、

    感谢您的回答。

    我将尝试重新配置电路板的 GPIO 引脚。

    顺便说一下、我经常听说过用于 HDMI 或 DSI 端口的 ITE6801接收器芯片。 但是、我没有任何关于它的信息、它的原理图和引脚排列都没有。 TI 在其某些产品中使用相同的芯片(ITE6801)是出于同样的原因!

    那么、您能不能帮助我获得有关接收器芯片与电路板引脚的适当信息以及有关芯片的更多信息?

    谢谢、此致、
    Divyesh ZANZMERIYA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Divyesh、

    遗憾的是、HDMI 接收器的数据表不在线提供。 您必须直接从 ITE 申请数据表。

    至于芯片的引脚排列/实施、我建议您查看 TI.com 上的 EVM 参考设计。 这将为您提供一个很好的示例、展示我们如何使用 DLP 芯片组实现 ITE6801:
    www.ti.com/.../tida-00325

    请检查本页下方的"原理图"链接。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo